This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH ISP 调优指南

Guru**** 2927240 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643936/tda4vh-q1-tda4vh-isp-tunning-guide

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VMTDA4VH

您好、专家

我们已按照应用手册“AM6xA ISP 调优指南“对 TDA4VM 的 ISP 进行了调优。

现在、我们计划对 TDA4VH 进行 ISP 调优。  调优过程是否有任何差异、或者我们是否可以遵循之前使用的相同调优指南和过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    我们能否遵循我们之前使用的相同调优指南和流程?

    是的、您可以按照相同的调优过程进行操作。
    TDA4VM 的相同调优应以相同的方式在 TDA4VH 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要清楚的是、VPAC 有 3 个不同版本。

    • TDA4VM:VPAC1
    • TDA4VH:VPAC3
    • AM62A:VPAC3L

    这些版本之间存在一些硬件差异、您可以参考 TRM 了解详细信息。
    如果您只想重复之前在 TDA4VM 上完成的相同调优、那么您无需担心 H/W 差异。