This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:需要有关如何计算性能统计数据的详细信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643862/j784s4xevm-need-details-on-how-performance-stats-are-being-calculated

器件型号: J784S4XEVM

您好的团队、

我们需要了解性能统计数据是如何计算的(例如 app_single_cam ),我们能够跟踪到 vxquery API 在 tiovx 框架中,但在这里它只复制值,我们需要了解确切的时间被捕获的位置和计算每个节点(例如捕获节点)的执行时间。

 

谢谢、

达尔尚 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    在调用目标内核的进程回调之前和之后记录时间戳。

    $(psdkra)/tiovx/source/framework/vx_target.c

    当图形完成执行后、它会 为每个节点调用 ownUpdateNodePerf()、以根据捕获的时间戳更新性能数据。

    此致、
    Gokul