This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:MCSPI1 IOSET

Guru**** 2958460 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642797/tda4ven-q1-mcspi1-ioset

器件型号: TDA4VEN-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 TDA4VH

尊敬的 TI 专家:

目前、我正在使用定制硬件来测试 SPI、并提供 spi0 和 SPI1 以进行测试。

Spi0 工作正常、但 SPI1 无法通信。

我已经尝试根据 SysConfig 中的说明配置 SPI1 引脚、但仍然无法正常工作。

在配置 TDA4VEN 上的 MCSPI 引脚时、我是否需要考虑 IOSET?

如果是、如何知道哪些组合是可以接受的?

是否有任何参考文件?

以下配置是否可接受?

image.png

image.png

image.png

非常感谢!!

Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    器件的 IO 集通常会显示在右下角的 SysConfig 工具上、但我认为无法正确显示。 我将调查此问题。  

    下面是 SPI1 的 IO 组。 您对 SPI1 引脚的选择符合 IO 组 1。

    信号名称 IO 集 1 IO 集 2
    SPI1_CS3 B24
    SPI1_CS2 H20
    SPI1_CS1 :K22 A24
    SPI1_CS0 L21 H24
    SPI1_CLK M26 H22
    SPI1_D0 N27 H25
    SPI1_D1 M27 J23

    您使用的是哪种软件环境? 如果使用 Linux、您能否确认器件树是否正确填充了 pinmux 并配置了 McSPI?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我正在 vision_apps (MCU2_0) 环境中使用 RTOS。

    我只修改了该 example.syscfg 文件、并且 ti_pinmux_config.c 正在自动生成、看起来配置正确。

    但是、正如您提到的、我的 SysConfig 界面不会显示 IO 集 信息(如屏幕截图中所示)。

    如果要显示、它会是什么样子?

    非常感谢!!

    Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    它将位于右下角自己的配置窗格中。 从我们的 TDA4VH 器件:

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您的答复。 然后查看其他设置。

    谢谢!!

    Alice