This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:LVGL 操作环境

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642083/am623-lvgl-operation-environment

器件型号: AM623

您好、

我正在寻找 适用于 TI 处理器的 GUI 设计(一种创作工具)工具。
根据 TI.com、您披露了 LVGL 信息。
当我打开 GitHub 时、您在 LVGL 的 AM62 EVM 上披露了演示信息。
GitHub - TexasInstruments/ti-lvgl-demo·GitHub 

但是、此演示似乎应该在 Linux 下运行。
我正在寻找用于 GUI 设计的 RTOS 解决方案。 您有任何关于 LVGL with RTOS 的信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    我们不提供 对 RTOS 的 GPU 支持。 但是、对于 RTOS 上的 GUI 开发、请查看 Qt、因为它可以与各种 RTOS 集成以进行应用开发、并且有关我们支持领域的更多信息、请查看以下 SDK 页面 :AM62x MCU+ SDK:发布说明 12.00.00

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriya:

    感谢您的答复。
    >我们不 为 RTOS 提供 GPU 支持。
    我来确认一下。 我一直认为这个 LVGL 库可以在 ARM (CPU) 内核上使用。 我的理解不正确吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    为混乱而道歉。 我相信 LVGL 可以在 CPU 上运行、但是目前我们不提供任何图形支持。 请查看 MCU+SDK 文档、获取进一步指导并查看开源社区。  

    此致、

    Shriya