This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:VBUS 模拟输入引脚的电流或阻抗规范

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642715/am3351-current-or-impedance-specification-for-vbus-analog-input-pin

器件型号: AM3351

您好、

我们正在解决尝试将隔离式 USB 连接器连接到 AM3351 USB0 外设的设计问题。  由于它们是电隔离的、因此我们无法将连接器上的 5V VBUS 信号直接连接到 Sitara 上的 VBUS 引脚。  相反、我们考虑在 AM3351 附近使用单独的 5.25V 电源轨、因为该引脚需要 5V ... 但我们需要将 5.25V 分压一点、使其处于 Sitara VBUS 引脚的顺从范围内。

那么、您能告诉我们 Sitara VBUS 信号的输入阻抗或输入电流(5V 时)是多少?

提前感谢您的帮助。

此致、

Tom