This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:LVDS 显示器在 AM62P 上不工作

Guru**** 2918300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641109/am62p-lvds-display-is-not-working-on-am62p

部件号: AM62P

我使用的是 AM62P-LP EVK、需要运行双链路 LVDS 显示端口、首先、我使用 SDK 12.00.00.07.04 中提供的默认器件树、并使用图像中提供的 k3-am62p5-sk-microtips-mf103hie-lcd2.dtbo 器件树。 当我为电路板供电时、一些垃圾数据来自 LVDS 数据通道、 但时钟不在。 我参考了 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193943/am625-oldi0_clk0p-n-no-output 、但仍然没有时钟可用。请指导我运行双链路 LVDS 显示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayesh:

    您使用哪个面板 对此进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 G170ETN02.1 显示屏、但首先、我刚刚加载的器件树附带了 Linux 映像、用于验证 OLDI 信号、但没有时钟也来自、 数据线上有一些垃圾和随机数据。 我没有连接任何面板、而只是验证信号是否出现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您是否可以尝试以下覆盖图:
    ti/k3-am62p5-sk-microtips-mf101hie-panel.dtbo。

    另外、请分享您如何应用叠加层。 kmstest 是否报告 LVDS 面板已初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    LVDS 显示已连接、但编码器显示 NONE。接下来要验证我们是否正确验证时钟和数据是否来自下面的图像我们当前正在配置的方式、您是否可以实际提供代码、我们可以从中肯定地判断时钟是否正在生成  

    我正在使用 https://evelta.com/7semi-40-pin-0-5mm-ffc-fpc-connector-breakout-board/?sku=004-CB-10119&utm_campaign=PMax_7Semi_Brand &UTM_SOURCE=google&UTM_media=CPC&UTM_matchtype=&UTM_TERM=&adgroupid=&GC_id=21448253640&h_ad_id=&gad_source=1& 根据 EVK 的数据表、请告诉我们是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试之前、我们已注释掉 name_overlays

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayesh:

    但编码器显示为无

    这是正常现象、因为 SoC 外部未使用外部电桥。

    我过去使用过 Evelta 分线板、但有一些问题。 因此、我们使用您使用的最新覆盖层对工作面板进行了测试、但我已经看到、此板上的几个引脚在引脚输出端不会产生任何信号、即使它们存在于输入端也是如此。 此外、该分线板不适合测试这些信号、因为要获得正确的信号、差分信号线末端需要 100 Ω 端接(通常在 OLDI 面板内部完成)。
    如果您仍然需要确认是否生成这些信号、可以通过复杂的设置直接探测 EVM 引脚排列、我们使用 A 转 A FFC 电缆而不是 A 转 B、映射分线板上的反相引脚编号并进行探头(假设您能够看到来自反相引脚侧的信号输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用差分探头直接在 EVK 连接器上进行探测、但 在固定 75MHz 上显示垃圾波形(如 PAM)和时钟失真(如多个正弦叠加)。 是否可以直接与您联系以讨论问题的确切原因。 如果需要、我们可以进行视频通话。 就 Evelta 分线板而言、我们已使用 10cm FPC 电缆测试了引脚对引脚连续性和引脚隔离。 分线板和 EVK 连接器端显示相同的波形、另外在 EVK 连接器引脚 1 (GND) 和 40 (3V3) 上、3.3V 未上电。  如果您建议显示和电缆的确切部件号,我们可以购买和测试它。 但我认为问题在于图像或初始化不正确、您是否有任何启动 LVDS 所需的经过测试的初始化步骤。 目前、我们不关心特定的显示面板、只希望使用差分探头(阻抗匹配)进行时钟和 LVDS 输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayesh:
    TI/k3-am62p5-sk-microtips-mf101hie-panel.dtbo 覆盖层适用于 SK-LCD1 评估板|德州仪器 TI.com。FFC 电缆随附封装、您需要单独的 12V 桶形插孔电源适配器。 此 OLDI 面板经过测试、可使用默认 SDK 工作。

    从日志中、Linux 和 OLDI 接口已正确初始化。 您所报告的内容很奇怪、因为以前从未看到过这样的问题。 如果您在购买面板之前仍需要帮助、我们可以在明天下午进行简短通话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您方便、我们可以在今天下午 4 点举行在线会议吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自调用时解决后关闭此线程。 客户能够在示波器上看到信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟出现在示波器上、但显示屏上仍然没有显示任何内容、只是黑屏正在显示、如果我正在运行任何命令以使屏幕完全呈白色或任何其他颜色、则屏幕上仍然不可见任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 kmsprint 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 LVDS 显示器工作正常、但问题是触摸不工作、对于触摸、我们使用 USB、当我们插入 USB 时、它检测为  

    [205.889607] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新全速 USB 设备 3
    [206.044134]输入:深圳市中电科贸有限公司 ACDC 触摸输入设备作为/devices/platform/bus@f0000/f910000.usb/31100000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:32D7:0001.0002/input/input6
    [ 206.060552]输入:深圳市中电大昌电子有限公司 ACDC 触摸输入设备鼠标为/devices/platform/bus@f0000/f910000.usb/31100000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:32D7:0001.0002/input/input7
    [ 206.077370] hid-multitouch 0003:32D7:0001.0002:输入:USB HID v1.12 鼠标[ACDC 有限公司 ACDC Touch Input Device](交流/直流触控输入设备)的文档 usb-xhci-hcd.0.auto-1/input0

    Root@am62pxx-EVM:~#

    但当我们触摸屏幕时没有反应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 LVDS 显示器工作正常、但问题是触摸不工作、对于触摸、我们使用 USB、当我们插入 USB 时、它检测为  

    [205.889607] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新全速 USB 设备 3
    [206.044134]输入:深圳市中电科贸有限公司 ACDC 触摸输入设备作为/devices/platform/bus@f0000/f910000.usb/31100000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:32D7:0001.0002/input/input6
    [ 206.060552]输入:深圳市中电大昌电子有限公司 ACDC 触摸输入设备鼠标为/devices/platform/bus@f0000/f910000.usb/31100000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:32D7:0001.0002/input/input7
    [ 206.077370] hid-multitouch 0003:32D7:0001.0002:输入:USB HID v1.12 鼠标[ACDC 有限公司 ACDC Touch Input Device](交流/直流触控输入设备)的文档 usb-xhci-hcd.0.auto-1/input0

    Root@am62pxx-EVM:~#

    但当我们触摸屏幕时没有反应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `evtest`显示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    evtest 显示了一些幽灵触摸,即使是坚韧的,我不触摸像这样的屏幕
    事件:时间 1773439490.130646、3 类 (EV_ABS)、代码 53 (ABS_MT_POSITION_X)、值 31978
    事件:时间 1773439490.130646、3 类 (EV_ABS)、代码 54 (ABS_MT_POSITION_Y)、值 31515
    事件:时间 1773439490.130646、3 类 (EV_ABS)、代码 0 (ABS_X)、值 31978
    事件:时间 1773439490.130646、3 类 (EV_ABS)、代码 1 (ABS_Y)、值 31515
    事件:时间 1773439490.130646、4 类 (EV_MSC)、代码 5 (MSC_TIMESTAMP)、值 32362600
    活动:时间 1773439490.130646、----- SYN_REPORT ----------------
    事件:时间 1773439490.141668、3 类 (EV_ABS)、代码 53 (ABS_MT_POSITION_X)、值 32380
    事件:时间 1773439490.141668、3 类 (EV_ABS)、代码 54 (ABS_MT_POSITION_Y)、值 32262
    事件:时间 1773439490.141668、3 类 (EV_ABS)、代码 0 (ABS_X)、值 32380
    事件:时间 1773439490.141668、3 类 (EV_ABS)、代码 1 (ABS_Y)、值 32262
    事件:时间 1773439490.141668、4 类 (EV_MSC)、代码 5 (MSC_TIMESTAMP)、值 32372500
    活动:时间 1773439490.141668、----- SYN_REPORT ----------------
    事件:时间 1773439490.154634、3 类 (EV_ABS)、代码 57 (ABS_MT_TRACKING_ID)、值–1
    事件:时间 1773439490.154634、类型 1 (ev_key)、代码 330 (BTN_touch)、值 0
    事件:时间 1773439490.154634、4 类 (EV_MSC)、代码 5 (MSC_TIMESTAMP)、值 32382400
    活动:时间 1773439490.154634、----- SYN_REPORT ----------------
    事件:时间 1773439490.165623、4 类 (EV_MSC)、代码 5 (MSC_TIMESTAMP)、值 323292300
    活动:时间 1773439490.165623、 SYN_REPORT ----------------
    事件:时间 1773439490.226637、3 类 (EV_ABS)、代码 57 (ABS_MT_TRACKING_ID)、值 1148
    事件:时间 1773439490.226637、3 类 (EV_ABS)、代码 53 (ABS_MT_POSITION_X)、值 21608
    事件:时间 1773439490.226637、3 类 (EV_ABS)、代码 54 (ABS_MT_POSITION_Y)、值 31708
    事件:时间 1773439490.226637、类型 1 (ev_key)、代码 330 (BTN_touch)、值 1
    事件:时间 1773439490.226637、3 类 (EV_ABS)、代码 0 (ABS_X)、值 21608
    事件:时间 1773439490.226637、3 类 (EV_ABS)、代码 1 (ABS_Y)、值 31708
    事件:时间 1773439490.226637、类型 4 (EV_MSC)、代码 5 (MSC_TIMESTAMP)、值 32402200
    活动:时间 1773439490.226637、----- SYN_REPORT ----------------
    事件:时间 1773439490.246645、3 类 (EV_Abs)、代码 53 (ABS_MT_POSITION_X)、值 21526
    事件:时间 1773439490.246645、3 类 (EV_ABS)、代码 54 (ABS_MT_POSITION_Y)、值 31709
    事件:时间 1773439490.246645、3 类 (EV_Abs)、代码 0 (ABS_X)、值 21526
    事件:时间 1773439490.246645、3 类 (EV_ABS)、代码 1 (ABS_Y)、值 31709
    事件:时间 1773439490.246645、4 类 (EV_MSC)、代码 5 (MSC_TIMESTAMP)、值 32412100
    活动:时间 1773439490.246645、----- SYN_REPORT ----------------
    事件:时间 177343949490.257641、3 类 (EV_ABS)、代码 53 (ABS_MT_POSITION_X)、值 20737
    事件:时间 177343949490.257641、3 类 (EV_ABS)、代码 54 (ABS_MT_POSITION_Y)、值 31711
    事件:时间 177343949490.257641、3 类 (EV_ABS)、代码 0 (ABS_X)、值 20737
    事件:时间 177343949490.257641、3 类 (EV_ABS)、代码 1 (ABS_Y)、值 31711
    事件:时间 177343949490.257641、类型 4 (EV_MSC)、代码 5 (MSC_TIMESTAMP)、值 32422000
    事件:时间 177343949490.257641、----- SYN_REPORT ----------------
    活动:时间 1773439490.268640、3 类 (EV_ABS)、CO^C
    此时、任何人都触摸了屏幕、但仍然给出了输出内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayesh:
    这很可能是触摸屏控制器驱动程序的问题、建议您咨询面板上使用触摸屏控制器的供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已连接 Windows PC 上的 USB、并触摸了 Windows PC 上的屏幕、但在主板上没有响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请为此创建一个单独的主题、并将发送给相关专家。