This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1 安全机制定制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643426/tda4vh-q1-tda4vh-q1-safety-mechanism-tailoring

器件型号: TDA4VH-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们如何定制 TDA4VH-Q1 安全机制? 在我们的项目中,没有采用所有的安全机制。

项目的功能安全级别为 ASIL B。TDA4 安全手册中规定的安全机制已在项目实施期间定制、并未完全实现。 如何判断这种裁缝的合理性?
 
在 FMEDA 中、安全机制的诊断覆盖范围根据安全机制组进行计算。 并非每个组内的所有安全机制都已实施。 在安全机制定制的条件下、如何正确执行 FMEDA 计算?
 
我们目前的做法是:如果一个组中只有少数安全机制得到实施、相应的诊断覆盖率将降级一级。 这种计算方法是否合理?
 
感谢您的大力支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个公共论坛、与安全相关的信息受保密协议约束、不能进行讨论。

    请联系您当地的 TI 支持、以获取有关此方面的帮助。

    此致、

    Josiitaa