This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:运行 150 个波浪播放器

Guru**** 2981530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641894/am2754-q1-running-150-wave-players-from-ospi

器件型号: AM2754-Q1

大家好!

我逐个创建了一个包含 150 个波形播放器的 bin 文件、我在 AM275 的 OSPI 中对其进行了分页。

所以我不知道现在或有可能让这个波浪球员以某种方式使用 CCS 在扬声器上发挥作用。
目标是播放它们、看看声音是否良好或使用 OSPI 播放 150 个声音。

有人能以某种方式支持我,给我一些 tipps 吗?  

此致、
ANES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ANES:

    我正在研究这个。 请等待明天结束。 我们将返回到它。  

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ANES:

    您可以在 AWE 设计器工具中查看 Wave Loop player Flash 模块。 使用此模块、您将能够播放 WAVE 文件。  

    您可以检查一次 RNC_AVAS_32CH_FLASH.AWD 布局文件。 在这里您可以找到如何使用它。  

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

    谢谢你。

    此致、

    ANES