This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:在高温下打开看门狗会导致超时并重新启动

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624429/tda4ven-q1-turning-on-the-watchdog-in-high-temperatures-will-result-in-a-timeout-and-restart

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好、

以 1 秒的间隔将 dog 馈送到节点/dev/watchdog。

当看门狗在 85°C 的温度下打开时、它将在超过时间限制后重新启动。超时重新启动固定为 30 秒;此外、完全没有错误消息、系统直接重新启动。

但是、当温度降至 70 摄氏度时、它不会在超过时间限制时重新启动。

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    请分享失败案例的日志:

    当在 85 摄氏度的温度下打开看门狗时、它将在超过时间限制后重新启动。超时重新启动是固定的 30 秒;此外、根本没有错误消息、系统直接重新启动。

    如果温度大于 120°C、则可能是热复位。 我不确定、但它基于温度。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    温度不超过 120 度, CPU 温度只有 90 度;

    只有启用看门狗程序后才会重新启动、运行memtest 等其他应用程序是正常的、运行数小时后仍能正常工作。

    1.喂狗程序:

    WDT_FD = OPEN(“WDT“/dev/watchdog、O_RDWR);
    INT DATA = 1;
    CNT = 1;
    while (1){
    写入 (WDT_FD、&DATA、1);
    printf(“cnt =%d\n“、cnt);
    CNT++;
    睡眠 (1);
    }

    2.系统在以 85 度的循环方式给狗喂食后自动重启,持续 32 次;

    每次重新启动都是为狗馈送的 32 次时间、大约为 30 秒超时。

    日志如下所示:

    root@j722s-evm:~#./watchdog  
    CNT = 1
    CNT = 2
    CNT = 3
    CNT = 4
    CNT = 5
    CNT = 6
    CNT = 7
    CNT = 8
    CNT = 9
    CNT = 10
    CNT = 11
    CNT = 12
    CNT = 13
    CNT = 14
    CNT = 15
    CNT = 16
    CNT = 17
    CNT = 18
    CNT = 19
    CNT = 20
    CNT = 21
    CNT = 22
    CNT = 23
    CNT = 24
    CNT = 25
    CNT = 26
    CNT = 27
    CNT = 28
    CNT = 29
    CNT = 30
    CNT = 31
    CNT = 32

    U-Boot SPL 2025.01-ti (2 月 10 日 2026 - 17:40:32 +0800)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b “11.0.9--v11.00.09+(花哨 RAT)“)
    SPL 初始栈使用量:17048 字节
    尝试从 MMC1 引导
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    在 ARM64 内核上启动 ATF……

    注意:BL31:v2.12.0(发行版):11.00.09-Dirty
    注意:BL31:建造时间:12:35:58, 2025 年 3 月 24 日

    U-Boot SPL 2025.01-ti (2 月 10 日 2026 - 17:40:26 +0800)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b “11.0.9--v11.00.09+(花哨 RAT)“)
    尝试从 MMC1 引导
    身份验证已通过
    身份验证已通过

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    这与我在 EVM 上的观察结果一致。 它不是准确的 60 秒多一点。 我们默认有 60s 超时、我们看到它的运行时间比这更长、并会重新开始。

    此外、当 WDT 复位时、也没有消息。

    此致、

    Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    这遵循一种模式、保持复位状态并重新启动约 30 秒。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“557095“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624429/tda4ven-q1-turning-on-the-watchdog-in-high-temperatures-will-result-in-a-timeout-and-restart/6266643

    这遵循一种模式、保持复位状态并重新启动约 30 秒。

    [/报价]

    我不明白这一点。 您能详细说明吗?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    CPU 的温度目前仅在 90 度左右、但如果运行看门狗程序、它将导致 30 秒的周期性重新启动和复位。 但是、在没有看门狗程序(例如 memtest)的情况下运行应用时、系统会在相同环境中正常运行、并且不会重新启动。

    您能否解释一下定期复位的可能原因? 例如、如果 DDR 出现故障、是否存在这种可能性? 您能否提供几种可能的方案和测试方法?

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    在设定的时间到期之前、看门狗需要是宠物。 在您的情况下是 30 秒。

    因此、如果您启动看门狗而不是每 30 秒对其进行一次维护、则会触发复位。

    您将如何提供服务?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    看门狗超时为 60 秒。 在正常温度测试期间、如果未馈送狗、它将在 60 秒超时后重新启动。 它仅在高温下设置为 30 秒。 我不知道是谁重新启动了它。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    到目前为止,我的理解如下:

    • 在正常温度条件下、看门狗超时为 60 秒、维修后不会重新启动、未维修时会按预期在 60 秒内重新启动。
    • 在较高温度下、超时设置为 30s。 您是否在 30 秒前检测到看门狗、以便它不会触发重新启动?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    是的,我每秒喂狗;

    如果 DDR 时序不稳定、是否会导致这种现象? 根本原因是什么。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    可检查的 2 件事:

    DDR

    eMMC/SD(闪存主机 Rootfs)。

    在较高的温度下、您可以看到上述 2 是否正常工作。

    在我们到达之前、您是否可以停止在高温下将超时时间更改为 30 秒、并将其保持在 60 秒。 是否仍在进行复位?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    1.我不确定系统直接重新启动时是否出现 DDR 或 EMMC 问题;

    2.狗喂食超时设置为 60 秒、但高温重启显示它将重新启动约 30 秒。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.狗喂食超时设置为 60 秒、但高温重启显示它将重新启动约 30 秒。

    这是否也复制在 TI EVM 上? 请允许我几天时间在 EVM 上重现问题。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    这不是 TI EVM、也不是我们自己的产品、也不是新的 DDR。

    2.在高温环境中,应用程序操作的差异如下:

    只会重新启动喂狗程序。 运行应用程序是正常的。

    如果 DDR 有问题、系统是否应该一直出现异常? 然后为什么它只运行看狗,也以一秒的固定间隔喂狗,但仍然重新启动

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    1.是否与狗在打开供餐后每 32 秒重新启动一次有关;

    2.如何关闭火车。

    DDRSS.LPDDR4.SYSTEM_Cfg_PERIODY_TRAIN =“是“;

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    #1 与 DRAM 温度轮询有关、该轮询当前未针对 TDA4VEN 启用(无法通过 DDR 工具配置)。

    #2、请参阅此处的响应: TDA4VEN-Q1:如何禁用 DDR 的定期列车功能

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

      在复位发生后、您是否可以读取 MCU_CTRL_MMR_CFG0_RST_SRC 寄存器?

    这可能有助于识别复位源。

    我相信该寄存器位于 0x04518178。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

    重新启动前的值与此类似;系统重新启动后的值相同。

    devmem 0x04518178
    0x80000000

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    有没有机会使用 EVM、可以在 EVM 上重现这个测试结果?

    - Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

    它不在 EVM 板上;这是我们自己的产品。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    正如您所说的、soc 看门狗似乎是复位的来源、如果您不启用看门狗、就不会复位。

    我们需要转储看门狗寄存器、看看我们是否可以及时正确地宠物看门狗。

    未设置热关断复位状态、因此这绝对不是原因。  

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    我正在测试所有场景,请帮助分析。

    测试看门狗超时持续时间:约 60s

    ./watchdog1
    feeding one time!
    [ 1286.437742] watchdog: watchdog0: nowayout prevents watchdog being stopped!
    [ 1286.446300] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
    not feed cnt: 1s;
    not feed cnt: 2s;
    not feed cnt: 3s;
    not feed cnt: 4s;
    not feed cnt: 5s;
    not feed cnt: 6s;
    not feed cnt: 7s;
    not feed cnt: 8s;
    not feed cnt: 9s;
    not feed cnt: 10s;
    not feed cnt: 11s;
    not feed cnt: 12s;
    not feed cnt: 13s;
    not feed cnt: 14s;
    not feed cnt: 15s;
    not feed cnt: 16s;
    not feed cnt: 17s;
    not feed cnt: 18s;
    not feed cnt: 19s;
    not feed cnt: 20s;
    not feed cnt: 21s;
    not feed cnt: 22s;
    not feed cnt: 23s;
    not feed cnt: 24s;
    not feed cnt: 25s;
    not feed cnt: 26s;
    not feed cnt: 27s;
    not feed cnt: 28s;
    not feed cnt: 29s;
    not feed cnt: 30s;
    not feed cnt: 31s;
    not feed cnt: 32s;
    not feed cnt: 33s;
    not feed cnt: 34s;
    not feed cnt: 35s;
    not feed cnt: 36s;
    not feed cnt: 37s;
    not feed cnt: 38s;
    not feed cnt: 39s;
    not feed cnt: 40s;
    not feed cnt: 41s;
    not feed cnt: 42s;
    not feed cnt: 43s;
    not feed cnt: 44s;
    not feed cnt: 45s;
    not feed cnt: 46s;
    not feed cnt: 47s;
    not feed cnt: 48s;
    not feed cnt: 49s;
    not feed cnt: 50s;
    not feed cnt: 51s;
    not feed cnt: 52s;
    not feed cnt: 53s;
    not feed cnt: 54s;
    not feed cnt: 55s;
    not feed cnt: 56s;
    not feed cnt: 57s;
    not feed cnt: 58s;
    not feed cnt: 59s;
    not feed cnt: 60s;
    not feed cnt: 61s;
    not feed cnt: 62s;
    not feed cnt: 63s;
    
    U-Boot SPL 2025.01-ti (Oct 14 2025 - 20:39:26 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.9--v11.00.09+ (Fancy Rat)')
    SPL initial stack usage: 17048 bytes
    Trying to boot from MMC1
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    


    2.定期喂狗;

    (直到第 252 次温度)54° 相对较低时才重新启动

    root@j722s-evm:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    54563.

    root@j722s-evm:~# ./watchdog2
    feed cnt: 1s;
    feed cnt: 2s;
    feed cnt: 3s;
    feed cnt: 4s;
    feed cnt: 5s;
    feed cnt: 6s;
    feed cnt: 7s;
    feed cnt: 8s;
    feed cnt: 9s;
    feed cnt: 10s;
    feed cnt: 11s;
    feed cnt: 12s;
    feed cnt: 13s;
    feed cnt: 14s;
    feed cnt: 15s;
    feed cnt: 16s;
    feed cnt: 17s;
    feed cnt: 18s;
    feed cnt: 19s;
    feed cnt: 20s;
    feed cnt: 21s;
    feed cnt: 22s;
    feed cnt: 23s;
    feed cnt: 24s;
    feed cnt: 25s;
    feed cnt: 26s;
    feed cnt: 27s;
    feed cnt: 28s;
    feed cnt: 29s;
    feed cnt: 30s;
    feed cnt: 31s;
    feed cnt: 32s;
    feed cnt: 33s;
    feed cnt: 34s;
    feed cnt: 35s;
    
    feed cnt: 36s;
    feed cnt: 37s;
    feed cnt: 38s;
    feed cnt: 39s;
    feed cnt: 40s;
    feed cnt: 41s;
    feed cnt: 42s;
    feed cnt: 43s;
    feed cnt: 44s;
    feed cnt: 45s;
    feed cnt: 46s;
    feed cnt: 47s;
    feed cnt: 48s;
    feed cnt: 49s;
    feed cnt: 50s;
    feed cnt: 51s;
    feed cnt: 52s;
    feed cnt: 53s;
    feed cnt: 54s;
    feed cnt: 55s;
    feed cnt: 56s;
    feed cnt: 57s;
    feed cnt: 58s;
    feed cnt: 59s;
    feed cnt: 60s;
    feed cnt: 61s;
    feed cnt: 62s;
    feed cnt: 63s;
    feed cnt: 64s;
    feed cnt: 65s;
    feed cnt: 66s;
    feed cnt: 67s;
    feed cnt: 68s;
    feed cnt: 69s;
    feed cnt: 70s;
    feed cnt: 71s;
    feed cnt: 72s;
    feed cnt: 73s;
    feed cnt: 74s;
    feed cnt: 75s;
    feed cnt: 76s;
    feed cnt: 77s;
    feed cnt: 78s;
    feed cnt: 79s;
    feed cnt: 80s;
    feed cnt: 81s;
    feed cnt: 82s;
    feed cnt: 83s;
    feed cnt: 84s;
    feed cnt: 85s;
    feed cnt: 86s;
    feed cnt: 87s;
    feed cnt: 88s;
    feed cnt: 89s;
    feed cnt: 90s;
    feed cnt: 91s;
    feed cnt: 92s;
    feed cnt: 93s;
    feed cnt: 94s;
    feed cnt: 95s;
    feed cnt: 96s;
    feed cnt: 97s;
    feed cnt: 98s;
    feed cnt: 99s;
    feed cnt: 100s;
    feed cnt: 101s;
    feed cnt: 102s;
    feed cnt: 103s;
    feed cnt: 104s;
    feed cnt: 105s;
    feed cnt: 106s;
    feed cnt: 107s;
    feed cnt: 108s;
    feed cnt: 109s;
    feed cnt: 110s;
    feed cnt: 111s;
    feed cnt: 112s;
    feed cnt: 113s;
    feed cnt: 114s;
    feed cnt: 115s;
    feed cnt: 116s;
    feed cnt: 117s;
    feed cnt: 118s;
    feed cnt: 119s;
    feed cnt: 120s;
    feed cnt: 121s;
    feed cnt: 122s;
    feed cnt: 123s;
    feed cnt: 124s;
    feed cnt: 125s;
    feed cnt: 126s;
    feed cnt: 127s;
    feed cnt: 128s;
    feed cnt: 129s;
    feed cnt: 130s;
    feed cnt: 131s;
    feed cnt: 132s;
    feed cnt: 133s;
    ...

    当)(70°)较高时、应以 32 秒重新启动

    CAT /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    70932

    root@j722s-evm:~# ./watchdog2
    feed cnt: 1s;
    feed cnt: 2s;
    feed cnt: 3s;
    feed cnt: 4s;
    feed cnt: 5s;
    feed cnt: 6s;
    feed cnt: 7s;
    feed cnt: 8s;
    feed cnt: 9s;
    feed cnt: 10s;
    feed cnt: 11s;
    feed cnt: 12s;
    feed cnt: 13s;
    feed cnt: 14s;
    feed cnt: 15s;
    feed cnt: 16s;
    feed cnt: 17s;
    feed cnt: 18s;
    feed cnt: 19s;
    feed cnt: 20s;
    feed cnt: 21s;
    feed cnt: 22s;
    feed cnt: 23s;
    feed cnt: 24s;
    feed cnt: 25s;
    feed cnt: 26s;
    feed cnt: 27s;
    feed cnt: 28s;
    feed cnt: 29s;
    feed cnt: 30s;
    feed cnt: 31s;
    feed cnt: 32s;
    U-Boot SPL 2025.01-ti (Oct 14 2025 - 20:39:26 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.9--v11.00.09+ (Fancy Rat)')
    SPL initial stack usage: 17048 bytes
    Trying to boot from MMC1
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.12.0(release):11.00.09-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 12:35:58, Mar 24 2025
    
    U-Boot SPL 2025.01-ti (Oct 14 2025 - 20:39:15 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.9--v11.00.09+ (Fancy Rat)')
    Trying to boot from MMC1
    Authentication passed
    Authentication passed
    



    3.给狗喂食后、每次关闭 FD 并将循环切换至 50 秒

    此外、环境温度升高、系统运行多次而无需重新启动

    1)C 代码:

    int main (int argc、char *argv[])

    INT WDT_FD、I;
    INT DATA = 1;
    int cnt = 0;


    while (1){
    WDT_FD = OPEN(“WDT“/dev/watchdog、O_RDWR);
    写入 (WDT_FD、&DATA、1);

    printf(“feed cnt:%ds;\n“,cnt);
    CNT+=50;
    关闭 (WDT_FD);
    睡眠 (50);
    }

    返回 0;
    }

    2)当前 CPU 温度:μ A

    root@j722s-evm:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    88523


    3)日志:

    root@j722s-evm:~# ./watchdog3
    feed cnt: 0s;
    [  754.128715] watchdog: watchdog0: nowayout prevents watchdog being stopped!
    [  754.136894] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
    [  804.142360] watchdog: watchdog0: nowayout prevents watchdog being stopped!
    feed cnt: 50s;
    [  804.149295] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
    [  854.156118] watchdog: watchdog0: nowayout prevents watchdog being stopped!
    feed cnt: 100s;
    [  854.163048] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
    [  904.169874] watchdog: watchdog0: nowayout prevents watchdog being stopped!
    feed cnt: 90s;
    [  904.176809] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
    feed cnt: 150s;[  954.183657] watchdog: watchdog0: nowayout prevents watchdog being stopped!
    
    [  954.191825] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
    [ 1004.197398] watchdog: watchdog0: nowayout prevents watchdog being stopped!
    feed cnt: 200s;
    [ 1004.204328] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
    

    请您分析为什么第二种情况重新开始

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 Keerthy J 目前正在休假、将在** 2026年05月02日**上提供。
    您的问题将在他们返回后得到解决。 感谢您的耐心和理解。
    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    让我们不要喂狗。

    可以使用以下命令:

    轻触/dev/watchdog

    上述情况应在 60 个奇数秒内触发看门狗复位、因为默认超时为 1 分钟。

    您能否在 85°C 温度和室温情况下尝试上述方法、看看温度较高时超时是否会更快发生?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    在 85°C 温度下尝试上述方法、 32 秒后仍然会重新启动。

    feed cnt: 30s;
    feed cnt: 31s;
    feed cnt: 32s;
    U-Boot SPL 2025.01-ti (Oct 14 2025 - 20:39:26 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.9--v11.00.09+ (Fancy Rat)')
    SPL initial stack usage: 17048 bytes
    Trying to boot from MMC1
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed

    请检查我上次提交的内容并分析其根本原因。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar

    在较高温度下发生的频率变化? 当您超过特定温度时、是否有任何冷却操作(如 A53 内核或 DDR 的频率变化)?

    除了您所做的默认 SDK 之外、是否有任何更改?

    从您的实验来看、很明显、在温度大于 70°C 时、RTI 会在一半时间内复位。 我仍然无法弄清复位时间~从 60 秒到 30 秒的一半是什么。

    - Keerthy