This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:可确保应用可靠性的安全功能

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637786/am6442-security-capabilities-to-ensure-application-reliability

器件型号: AM6442
主题中讨论的其他器件: AM62L

我们的客户正在考虑使用 AM64 进行 AI 云服务器的机架控制。 主要用于液体冷却控制。 服务器机架必须符合开放式机架标准。

https://www.opencompute.org/blog/introducing-the-open-rack

用于 AI 的云服务器需要极高的可靠性。 因此、用于机架控制的控制器还必须满足相同的可靠性级别、满足高级安全要求 (OCP S.A.F.E.)、并且硬件必须支持 iRoT(固有信任根)。

https://www.opencompute.org/products/714/introduction-to-ocp-safe-overview-and-security-assessments

AM64 支持基于 ROM 引导的安全启动、并具有许多安全特性、因此它应该能够满足大多数要求。

客户可能会依靠第三方专家构建系统、包括软件。 但是、由于我们不是专家、因此我们不能确定建议使用 AM64 是否合适。

如果您担心 AM64 可能无法满足某些安全要求、我们将不胜感激。

此致、

大辅

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您的支持。 我们的客户正在等待您的回复。

    请尽快给我一个答案。 请及时回复。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处提到 Sitara 不满足 OCP 中的一些安全要求。

    e2e.ti.com/.../am623-security-feature-supported-device

    此外、TI 不在 OCP 解决方案提供商名单中。

    www.opencompute.org/.../open-compute-project-solution-providers

    我明白、由于 TI 没有符合 OCP 安全要求的产品、因此需要能够满足 OCP 安全要求的外部器件(例如,Microchip CEC1736)。

    www.microchip.com/.../microchip-technology-expands-trustflex-family-with-cec1736

    我的理解是否正确?

    请尽快给我一个答案。 请及时回复。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大辅山

    这是否仍然打开?

    我们对 OCP 解决方案没有任何其他指导、我相信与上述外部器件配对可能会有所帮助。

    此致

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul-san:

    感谢您的答复。

    关于 Sitara(如 AM64、AM62、AM62L)是否能够满足 OCP 要求或者更准确地说是超分频器要求、我们的客户正在等待我们的回答。 他们还会并行检查其他供应商的 SoC、如果 Sitara 无法满足要求、则将使用其他供应商的 SoC。

    此致、

    大辅