This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A-PET-CALC:针对 AM6 构建 Linux SDK 所需的信息

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642251/am62a-pet-calc-required-information-for-linux-sdk-build-for-am6

部件号: AM62A-PET-CALC

您好团队:

我正在开发 AM62A 开发板并使用 Linux SDK 9.2 版。

我对 Linux SDK 编译有疑问。

场景: 在 AM6 上、 在 A 内核上运行的 Vision Apps 和 ControlLogic(自定义应用) 在 R5 内核上运行。 这 2 个内核通过 IPC 机制进行通信。

那么、我们是否需要构建 Linux SDK(我们可以使用预编译的启动映像)?

 

非常感谢您的支持和指导!!

 

谢谢、此致

Undali Muniranga.