This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:[J784S4EVM] DP 监视器错误

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642227/j784s4xevm-j784s4evm-dp-monitor-error

器件型号: J784S4XEVM

当 EVM 板完成引导时、日志将显示如下、并且不显示任何监视器输出。

j784s4-evm 登录:
[ 19.907859]平台连接器-DP0:延迟探头待定:平台:供应商调节器-DP0-prw 未就绪
[ 19.917516]平台连接器-DP1:延迟探头待定:平台:供应商调节器-DP1-prw 未就绪
[ 19.927164]平台稳压器-DP1-prw:延迟探头待定:reg-fixed-voltage:无法获取 GPIO

我正在使用“HP EliteDisplay E243i (1FH49AA)“显示器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeho:

    请检查引导分区中的 uEnv.txt。 如果定义了 name_overlays 环境变量、请注释掉。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    正如在答案中一样、如果注释掉 name_overlays 环境变量、

    输出将显示在监视器上。

    “#name_coverles=ti/k3-j784s4-evm-ethfw.dtbo ti/k3-j784s4-vision-apps.dtbo“

    但是、运行 ti ovx 教程时、会出现以下错误。

    root@j784s4-evm:/opt/vision_apps ./vx_app_tutorial.out
    应用程序:AppInit()!!!
    应用程序:appCommonInit()!!!
    应用程序:初始化...!!
    56.609544 s:app_log:错误:无法映射大小为 262144 字节的内存@ 0xaf000000!!
    应用程序:错误:日志写入器初始化失败!!!
    56.609610 s:内存:初始化...!!! app_mem_linux_dma_heap.c
    56.609683 s:内存:错误:初始化 DMA 堆失败[/dev/dma_heap/carveout_vision_apps_shared-memories ]!!
    56.609695 s:内存:初始化...完成!!!
    应用程序:错误:内存初始化失败!!!
    应用程序:初始化...完成!!
    应用程序:appCommonInit() 返回–1。
    root@j784s4-evm:/opt/vision_apps


    我应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeho:

    如果运行 TIOVX 教程/演示、请保留 name_overlays。 这是一项软件架构特性、在该特性中、您可以通过 A72(运行 Linux)或 R5F(运行 RTOS + TIOVX)控制显示。 如果应用叠加层、它会禁用来自 A72 的显示、从而允许 R5F/RTOS/TIOVX 使用显示。 如果叠加数据消失、则 A72 Linux 将控制 Linux、因此您将获得 Weston/wayland 合成器。

    用户可选择显示驱动程序是通过 R5F 还是 A72。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答