This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:AM68A/J721S2 主 ECAP2 通过中断在 TIMER_IO1/AG25 上捕获

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643160/j721s2xsomxevm-am68a-j721s2-main-ecap2-capture-on-timer_io1-ag25-by-interrupt

器件型号: J721S2XSOMXEVM
主题: AM68A 中讨论的其他器件

根据 J721S2 TRM(第 1456 页)、它指出“这些事件之一可以选择作为路由到中断控制器的中断源(来自 ECAPn 模块)。“ 模块中断信号的名称应为 “eCAP_eCAP_INT_0“ (如第 1449 页所述)、但我在文档中找不到对此信号的任何进一步引用。

在 AM62 TRM 中、有一个表格(表 4-211)列出了中断目标及其相应的输入名称。 在哪里可以找到 AM68A 的等效信息?

此外、  AM68A 上是否也支持 Linux 驱动程序 am62-ecap-capture?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在 AM62 TRM 中、有一个表格(表 4-211)列出了中断目标及其相应的输入名称。 在哪里可以找到 AM68A 的等效信息?

    J721S2 和 J784S4 SoC 将中断和寄存器作为单独的 Excel 文档提供、这些文档更易于筛选和查看。

    您应该能够在 Appendix_Public_ zip 文件中的 J721S2_TRM20250825.xlsx 文档中找到它。 您应该能够在 中断(输入)中断(输出) 工作表中查找这些信息。

    下面是 ECAP0 中断输出及其与其他内核的连接的一个片段。

    另外、  AM68A 上是否也支持 Linux 驱动程序 am62-ecap-capture?

    我在任何 TDA4 器件上都没有看到这种兼容性。

    此致

    Suman