This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4 PRU、以支持多通道并行 SPI 通信

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642873/am263p4-am263p4-pru-to-support-mutil-channle-parral-spi-communication

器件型号: AM263P4
主题: AM6422、中讨论的其他器件

尊敬的先生或女士:

我在 AM263P4 和 AM6422 之间选择一个 MCU。 主要用于属性:使通道同步 SPI 通信静音。 MCU 作为主器件、10 个 ADC+DAC 作为从器件:

1) 1 个时钟、1 个 ADC Cs、1 个 DAC Cs(全部 10 个通道)。 高达 15 或 20MHz 的时钟频率。

2) 每个通道有 10 个 MCU 输入作为 MISO。

3) 每个通道的 10 个 MCU 输出作为 MOSI。

我不清楚:

1) 如何配置 AM263P4 或 AM6422 的 PRU。 有什么优缺点吗?

2) 我是否需要使用 PRU-ICSSG:  “TX_PRU“、“RTU“。 或 PRU-ICSS。 是否足够快? (15 至 20Mhz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您可以参考以下内容:

     有关 PRU ICSSM 与 PRU ICSSG 比较的 www.ti.com/.../sprac90g.pdf。

    也可通过 PRU ICSSM 完成 15Mhz 至 20Mhz、

    但是、如果您需要许多 SPI 实例 (即>4)、那么 PRU ICSSG 将是更好的选择