This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SRAM ECC 校验

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639608/am263p4-q1-sram-ecc-checking

器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

你(们)好

我希望在 AM263P4 微控制器上对 RAM 实现 ECC 内存检查、以触发 ESM 模块上的事件。 我注意到 SRAM ECC 有 6 个 ESM 事件(例如 sram0_ecc_Uncorr_pulse)、但找不到任何有关如何触发这些事件的信息。 我还注意到、根据 SDK 文件中的示例代码、soc_eccagg_Uncorr_level ESM 事件似乎用于 RAM ECC 监控。

您能阐明如何为 RAM 设置 ECC 校验、如何针对各种故障条件以及使用的任何初始化和故障注入方法触发哪些 ESM 事件。

谢谢、

Carwyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Nilabh 目前是 OOO ,请期待几天的响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您提供上述信息并阐明了 这六个 SRAM ECC 事件在 ESM 中的用途。

    您能否澄清一下、对于上述初始化序列、在将应用程序从闪存传输到 RAM 之前、需要在引导加载程序中执行步骤 1-3?

    谢谢、

    Carwyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 SBL 中执行此操作可确保在应用程序开始引导之前完成检查。