This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:如何访问 AM5746 HS 安全引导论坛

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642750/am5746-how-do-i-get-access-to-am5746-hs-secure-boot-forum

部件号: AM5746

我们使用 AM5746 HS 安全器件来开发产品,如何访问 AM5746 HS 安全引导论坛以请求支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您是否已经拥有我的安全软件安全 AM57x 文档的访问权限? 实际上、您是通过 NDA 进行点击的?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    我还没有 NDA 访问权限、 我的几位同事已经获得了该权限。 在想知道如何获得 NDA 时、能否向我发送链接。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    处理离线问题。

    -Josue