器件型号: AM2432
尊敬的 TI 专家:
我们的 NDA 客户之前正在 与相应的 SDL (9.2) 一起使用 SDK9.2。 SDL 软件包中的“SDL_ Sitara_MPU_ AM243x_SDL“ 第 50 页、其中包含一个非常有用的寄存器、称为 Detailed_Design_Document RegionEnableR。 此寄存器将指示是否启用 MPU、便于客户在其应用期间进行检查。 当客户使用 SDK9.2 时、他们使用名为 r5f_cpu_utils_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang的示例、可以 在本例中轻松找到 MPURegionEnableR。
但是、随着我们不断升级 SDK、客户现在开始使用 具有相应 SDL (11.01) 的 SDK11.01。 您将 在第 50 页上看到 SDK11.01 中的“SDL_ Sitara_MPU_ AM243x_IPR“仍然具有 Detailed_Design_Document 寄存器。 但是、当客户 在 SDK11.01 中使用 r5f_cpu_utils_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例时、无法再在 SDK 中找到该寄存器。
我们需要您对以下三点的支持:
- 检查 SDK11.01 中是否确实存在差异、表明我们 不再具有 MPURegionEnableR。
- 我们是否会修改 SDL_ Sitara_MPU_ AM243x_SDFM Detailed_Design_Document 以指示此更改?
- 如果客户想知道是否启用了 MPU、我们是否在 SDK11.01 中提供了其他寄存器以实现与 MPURegionEnableR 相同的功能 ?
谢谢、
Kevin