This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4 单链路模式、OLDI 时钟引脚上无信号。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641491/tda4ven-q1-tda4-single-link-mode-no-signal-on-oldi-clock-pins

器件型号: TDA4VEN-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:
   

TDA4VEN 在主 R5F 上运行视频流流水线、并通过 OLDI0 接口将其输出到显示器。 下面显示了我使用的时序图、其中在禁用双模式同步的单链路模式下运行。 整个图形的运行没有任何错误、但 SoC 的 OLDI0_CLK0P 和 OLDI0_CLK0N 引脚上没有时钟信号波形、因此屏幕上不显示数据。

使用 DSS 的双链路模式时、没有问题—屏幕可以正常亮起并显示数据。 但是、由于仅连接了四个通道、因此一半的数据会丢失。 因此、我需要切换到单链路模式、这导致了上述问题。

我的像素时钟计算如下:
(1920 + 36 + 36 + 36)×(1080 + 8 + 32 + 2)× 60 × 7 = 955,674,720

您能帮助我了解为什么在单链路模式下 OLDI0 时钟信号线上没有输出波形吗?

ba4c0c99-a081-4745-8b3f-b82bd38856f4.png

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nong:

    抱歉、“整个图形运行时没有任何错误“、您能详细说明一下吗? 您是否尝试 在 OpenVX 图形中启用 OLDI 输出? OpenVX 目前不支持 OLDI 输出。  

    如果  正确设置了像素时钟、您也可以检查代码吗? 有时、可以在示例代码中固定时钟。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

        如前所述、在 OLDI 双链路模式下、屏幕可以正常显示图像。 但是、在 OLDI 单链路模式下、屏幕无法显示任何图片、尽管数据引脚上有数据信号、但 OLDI 时钟引脚上没有时钟信号。 我可以确认屏幕时序正确、因此这应该不是 OpenVX 不支持 OLDI 输出的问题。 相反、似乎存在 SoC 的 OLDI 接口无法在单链路模式下输出时钟信号的问题。

        至于“整个图形运行没有任何错误“图,它的输出日志与屏幕正常显示图像时的日志完全相同,我们不知道该怎么做。

      

    此致、

    Nong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nong:

    我在内部与团队进行了检查、并确认未在 SDK 中验证单链路模式。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

       鉴于我们团队当前开发项目的需求、我们别无选择、只能采用单链路传输模式。 您能否请协调必要的资源、以实现在 SDK 中支持单链路模式的 OLDI 视频输出?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nong:

    您能否将其提交给您当地的现场支持部门?  

    此外、EVM 也有限制、我们无法验证单链路输出模式。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh Jadav 能否请您确认 SysConfig 中 PCLK 的计算是否正确?

    (1920 + 36 + 36 + 36)×(1080 + 8 + 32 + 2)× 60 × 7 = 955,674,720? 单链路与双链路之间是否存在差异?例如、双链路是 x14 而不是 x7?