This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:安装 RTOS 以处理 TDA4VM 中的 MCU

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642334/tda4vm-installation-of-rtos-for-acessing-mcu-in-tda4vm

器件型号: TDA4VM
主题中讨论的其他器件: J721EXSOMXEVM

您好、

我正在开发适用于边缘 AI 视觉系统的 tda4vm 入门套件、并且已安装 Linux 操作系统的相关详细信息如下所述

Linux tda4vm-sk 6.12.17-ti-00773-gcdcaeac783e3-dirty #1 SMP 抢占周四 4 月 3 日 17:42:36 UTC 2025 AArch64 GNU/Linu

但是、我想要访问 MCU 岛并覆盖 RTOS。

Kindy 为我提供了处理 MCU 岛和使用 RTOS 的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDAVM 入门套件仅支持边缘 AI 视觉软件。

    我们的 RTOS SDK 与入门套件不兼容。 我们只有与 https://www.ti.com/tool/J721EXCPXEVM 兼容的 RTOS SDK

    如果您想将 RTOS SDK 用于入门套件、则需要管理电路板特定的东西。

    我们建议  将 www.ti.com/.../J721EXCPXEVM 与 RTOS SDK 配合使用、以探索 MCU 岛。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是 边缘 AI 视觉系统的入门套件、不支持 RTOS 或 TDA4VM 处理器、而且我们还可以使用您推荐的用于 TDA4VM 处理器的电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是 边缘 AI 视觉系统的入门套件不支持 RTOS

    我们没有 RTOS SDK 对入门套件的支持。

    TDA4VM 处理器、我们还可以使用您推荐用于 TDA4VM 处理器的电路板

    是的、您可以使用我建议与 TDA4VM SOM (https://www.ti.com/tool/J721EXSOMXEVM) 一起使用的电路板来探索我们提供 RTOS SDK 支持的 MCU 岛。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 SK TDAA4vm 和 J721EXSOMXEVM 采用 TDA4VM SOC、但为什么 RTOS 在 SK TDA4VM 中不可用是硬件限制或软件限制。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尽管 SK TDAA4vm 和 J721EXSOMXEVM 使用 TDA4VM SOC、为什么 RTOS 在 SK TDA4VM 中不可用是硬件限制或软件限制。

    是的、两者都使用 TDA4VM SoC。

    是硬件限制还是软件限制。
    [/报价]

    这没有限制、SK-EVM 的软件支持策略是基于 Linux 的 EdgeAI、而另一个 EVM 提供 ADAS、EdgeAI 提供 Linux、RTOS 和 QNX 的软件支持。

    如果您想为 SK-EVM 使用 RTOS SDK、需要注意前面指定的 SDK 中的电路板特定内容。

    此致、
    Sudheer