This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:OLDI 驱动程序目前不支持克隆模式?

Guru**** 2895570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640936/am623-the-oldi-driver-does-not-support-clone-mode-at-present

器件型号: AM623

对于 SDK 12_00_00_07_04、该版本的 DSS 是否不再支持克隆模式? 后续版本是否支持克隆模式?
img_v3_02116_2012f0f6-668c-4b28-b2b5-497b1ae3d46g.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:
    是的,从该版本开始,克隆模式由于一些驱动程序更改而不受支持,因为克隆模式的早期实现是不可加载的。 Linux DRM 框架当前不支持链接到同一平面的多个 CRTC、因为已从驱动程序中删除克隆模式支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     后续版本是否支持克隆模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:
    在 DRM 支持此操作之前、将不支持克隆模式。
    您能否详细介绍一下您的用例、该变化对其有何影响? 您是从旧 SDK 迁移到新 SDK、还是开始使用新 SDK 进行开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已从旧 SDK 迁移到该最新 SDK。 旧 SDK 支持克隆模式、我们的电路板连接了两个屏幕。 使用克隆模式、屏幕可以显示相同的内容。 但是、在这个最新的 SDK 中、由于我们的硬件已经过很长时间的设计、我们只能使用其中一个屏幕进行显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:
    我们可以通过恢复这个 50f4cd60591b50f4cd60591b commit 来尝试创建补丁。 你可以尝试在你的结束,如果你需要,我可以尝试在我的结束,并在下周中期回复.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您?根据以下提交创建补丁文件吗

    提交 c214492085504176b9c252a7175e4e60b4b442af(已移植,标签:cicd.master.202603261656)
    作者:Sabeh Khan
    日期:3 月 26 日星期四 14:02:52 2026 –0500

    TI:黑客:驱动程序:蓝牙:btti_uart:删除 serdev_set_rts 麻烦函数

    据信这些 set_rts 函数在内核中不起作用。
    暂时从 btti_uart 驱动程序中删除这些内容、直到可以识别真正的修复。

    签字人:Sabeh Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:
    好的、请等到下周再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:
    感谢您的等待。
    请找到下面的补丁并告诉我它是否在您结束时有效 我的 EVM 上没有用于测试的 SL-OLDI 端口。
    e2e.ti.com/.../0001_2D00_HACK_2D00_Enable_2D00_cloned_2D00_mode_2D00_SL_2D00_OLDI_2D00_on_2D00_12_5F00_0.patch

    目前、我们没有计划将其作为下游贴片进行维护。
    您能否分享克隆 OLDI 显示的用例、以便将其作为内部要求进行归档?