This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A 的 SoC 封装长度信息

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642573/am62a7-q1-soc-package-length-information-for-am62a

器件型号: AM62A7-Q1

您好专家、

客户需要 AM62A 的 SOC 封装长度信息、我猜接口可能是 eMMC 或 DDR4。

SoC 封装长度信息是指对从硅片到 BGA 焊球的内部电气迹线进行物理测量、这对于高速信号完整性至关重要、尤其是对于 DDR 存储器。 这些数据用于印刷电路板 (PCB) 上的长度匹配(设计),以确保信号同时到达

我们是否有相关信息?

或者答案与该主题相同?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612606/am3358-package-trace-length-data-for-am3358bzcz100/6218739?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SoC%252520package%252520length%252520information#

非常感谢

Gibbs  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    感谢您的查询:

    对于 DDRSS 封装延迟、请参阅以下内容:

    4 其他信息:SoC 封装延迟

    https://www.ti.com/lit/an/sprad66b/sprad66b.pdf

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    对于另一个接口、答案类似于您连接的 E2E 链接。

    如果客户可以根据数据表时序要求在外部匹配布线、那么这应该没问题。

    还可以参考以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sdaa087

    应用手册 处理器高速并行接口定制电路板设计和仿真指南(修订版 A)

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    感谢您的快速回答。

    我不擅长硬件设计、基本上我的背景是软件。

     当我看着这张桌子时,一个外行人的问题。

    为什么我们应该使用“延迟时间(单位:ps)“而不是使用 “长度(单位:mm)“来提供测量单位?

    长度也应该是一种延迟。

    我们是否有任何公式来转移这两个不同的单位?

    抱歉。 我不确定我提出的问题是否正确

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我不擅长硬件设计、基本上我的背景是软件。

     当我看着这张桌子时,一个外行人的问题。

    [/报价]

    别担心。

    长度也应该是一种延迟。

    我们是否有任何公式来转移这两个不同的单位?

    抱歉。 我不确定我提出的问题是否正确

    [/报价]

    请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/an/slla323/slla323.pdf

    此致、

    Sreenivasa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    请参阅专家的其他意见:

    信号的传播速度是特定 PCB 设计所特有的。  在典型 PCB 中、信号的传播速度约为 167ps/in、但可能会因制作 PCB 所使用的结构和材料而偏离该值。  需要确保对每个相关信号执行 PCB 仿真。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    非常 感谢您努力帮助我们找到这些答案。

    让我们的客户和我先学习此主题、然后再回答其他问题。

    再次感谢您。

    Gibbs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.