This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:参考:【常见问题解答】AM2434:自定义闪存附加数据库

Guru**** 2905160 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642561/am2434-ref-faq-am2434-custom-flash-attach-database

器件型号: AM2434

参考:【常见问题解答】AM2434:自定义闪存连接数据库

在最新的 SDK 中、说这些器件都受 TI SBL 的支持是否正确?  

或者、您是否提供这些信息以便用户可以修改 TI SBL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    常见问题解答中提到的器件是以前客户使用并经过验证的所有器件。 这些选项可与 TI SBL 一起使用、但始终建议在最新的 SDK 中运行基本 OSPI 闪存 IO 示例、以测试闪存操作(擦除,写入,读取)是否能与自定义闪存器件正常工作。

    此致、

    Aryamaan Chaurasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我所问的,  

    SDK 是否支持所有这些器件而无需修改、或者提供这些信息是为了让最终用户可以修改 SDK?  

    我对 SBL 更感兴趣、而不是对运行时更感兴趣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、MCU+ SDK 仅支持 Serial NOR OSPI 闪存 — S28HS512T 和 Serial NOR QSPI 闪存 —  Infineon 的 S25HL512T 和 NAND OSPI 闪存 — W35N01JWTBAG。

    默认情况下 MCU+ SDK 不支持常见问题解答中提到的闪存器件、因此常见问题解答包含闪存的值。

    此外、还提供了相关信息、以便用户可以修改 MCU+ SDK。

    此致、

    Aryamaan Chaurasia