This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:无法从 AM62px - SDK 11.02.08.02 上的 R5 CPU 复位主 (A53) CPU

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627544/am62p-can-not-reset-main-a53-cpu-from-r5-cpu-on-am62px---sdk-11-02-08-02

部件号: AM62P

‑正在开发一个具有特定与安全 T Ü V S Ü D 相关用例的工程。
我们的目标是隔离复位功能、使 R5 安全应用程序只能在需要时复位 A53 域。

用例:
R5 运行安全(监控)应用。
它负责监督在 A53 上运行的 Linux 系统。
如果 Linux 无响应或崩溃、R5 应仅针对 A53 域触发复位、而不会复位自身或 MCU 域。


我们基于重置隔离 MCU 示例测试了重置 A53 的方法、但没有成功 ( https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/11_02_00_23/exports/docs/api_guide_am62px/EXAMPLES_DRIVERS_RESET_ISOLATION.html )。
 我们使用 SOC_generateSwWarmResetMainDomainFromMcuDomain() API 来调用复位。


当 MCU 任务调用复位时、
  R5F 和 A53 都会复位、而不仅仅是 A53。
  2. MCU 卡住
这就打破了我们的隔离要求。


我们是否可以使用 SOC_generateSwarmResetMainDomainFromMcuDomain() API 从 MCU/WKU CPU 中只重置 A53?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否使用了 MCU R5 的任何主域外设?

    是否在从 DDR 运行 MCU R5 应用程序?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 有关专家因** TI 印度**假期而离职。
    请预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我是代表我正在处理某个项目的同事与您联系的。

    在‑‑上、我们使用 CAN 外设与外部节点进行实时的 μ s 时间通信、并使用 RPMessage 作为 TI IPC 框架的一部分、用于 μ s 间的处理器消息传递。
    我们使用 R5 上的 RPMessage 将处理后的 CAN 数据发送到 WKUP CPU。

    在 WKUP R5 CPU 上、一个专用任务为 A53 Linux 系统实施监督/监测机制。  

    此任务监测 A53 心跳、WKUP R5 和 A53 之间的通信基于 RFPMessage。  
    在 Linux 端、A53 通过标准 rpmsg‑char 接口进行交互、而 R5 使用 TI IPC 库。

    所有映像都放置在 eMMC 存储器中。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,见塔卡,

    让我提供有关我们设置的更多背景信息。 我们在 WKUP R5 内核上运行一个主应用程序、负责监督两个从应用程序:一个在 MCU R5 内核上、另一个在 A53 内核上。

    我们的要求是检测 A53 应用程序何时崩溃、并在 5 秒延迟后仅复位 A53 内核、同时保持系统的其余部分运行。

    但是、根据 TRM、复位控制似乎仅在复位域级别(MCU 域和 MAIN 域)进行组织、而不是按每个内核进行组织。 由此、我了解隔离或复位将影响整个 MAIN 域、包括 A53 内核以及其他组件。

    这是否意味着只能复位两个复位域 (MCU 或 MAIN) 中的一个、而不能独立复位 A53 内核、这是我们需要的内容?

    如果是这种情况:

    • 这是复位架构的硬件限制吗?
    • 或者、是否可以通过软件配置复位粒度、以仅针对 A53 内核?
    • 如果可以重新配置软件、应使用什么机制?

    此致、
    Mihailo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“682575“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627544/am62p-can-not-reset-main-a53-cpu-from-r5-cpu-on-am62px---sdk-11-02-08-02/6281291

    这是否意味着只能复位两个复位域 (MCU 或 MAIN) 中的一个、而不能独立复位 A53 内核、这是我们需要的内容?

    [/报价]

    如果您使用复位隔离并从 MCU 域触发 MAIN 域的复位、那么它将复位整个 MAIN 域(包括 A53 和 DM R5)、而不仅仅复位 A53 内核。如果您只希望复位单个 A53 内核、只需使用 Sciclient_pmSetModuleState 为单个 A53 内核供电并再次为其供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 见塔卡  

    感谢您的澄清—我们完全采用了您建议的方法 Sciclient_pmSetModuleState 对单个 A53 内核进行下电上电。

    下面是我们使用的函数:

    static int32_t resetA53Only(void)
    {
        int32_t status;
        struct tisci_msg_proc_get_status_resp procStatus;
        struct tisci_msg_proc_set_config_req  procCfg;

        status = Sciclient_procBootRequestProcessor(SCICLIENT_PROC_ID_A53SS0_CORE_0,
                                                    SystemP_WAIT_FOREVER);

        status = Sciclient_procBootGetProcessorState(SCICLIENT_PROC_ID_A53SS0_CORE_0,
                                                     &procStatus, SystemP_WAIT_FOREVER);

        procCfg.processor_id  = SCICLIENT_PROC_ID_A53SS0_CORE_0;
        procCfg.bootvector_lo = procStatus.bootvector_lo;
        procCfg.bootvector_hi = procStatus.bootvector_hi;

        Sciclient_procBootSetProcessorCfg(&procCfg, SystemP_WAIT_FOREVER);

        /* Power OFF */
        Sciclient_pmSetModuleState(TISCI_DEV_A53SS0_CORE_0,
                                  TISCI_MSG_VALUE_DEVICE_SW_STATE_AUTO_OFF,
                                  TISCI_MSG_FLAG_AOP,
                                  SystemP_WAIT_FOREVER);

        /* Power ON */
        Sciclient_pmSetModuleState(TISCI_DEV_A53SS0_CORE_0,
                                  TISCI_MSG_VALUE_DEVICE_SW_STATE_ON,
                                  TISCI_MSG_FLAG_AOP,
                                  SystemP_WAIT_FOREVER);

        Sciclient_procBootReleaseProcessor(SCICLIENT_PROC_ID_A53SS0_CORE_0,
                                           TISCI_MSG_FLAG_AOP,
                                           SystemP_WAIT_FOREVER);

        return status;
    }

    通过这种方法、我们能够仅复位 A53SS0_CORE_0 上运行的 Linux、而不会影响主域的其余部分、从而确认您的点。

    但是、我们使用了 Falcon eMMC 引导、这一点很重要、需要强调一下。 复位后、引导流程重新启动、我们可以看到 再次执行 TF-A (BL31) 和 OP-TEE、但加载 Linux 内核时系统挂起。

    在正常启动中、我们会看到:

    NOTICE:  BL31: v2.13.0(release)
    NOTICE:  BL31: Built : 07:01:36, Jul  1 2025
    ...
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU...

    但在 A53 复位通过后 Sciclient_pmSetModuleState、输出停止在:

    NOTICE:  BL31: v2.13.0(release)
    NOTICE:  BL31: Built : 07:01:36, Jul  1 2025

    并且在 Linux 引导方面没有进一步的进展。

    因此、虽然每内核复位机制本身正常工作、但在 Falcon 引导场景中、系统在复位后似乎无法正确地继续执行除 ATF/OP-TEE 之外的引导链。

    在将 A53 内核下电上电与 Falcon eMMC 引导结合使用时、您是否有任何建议或已知限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好再次 会见塔卡 ,
    最新动态:

    我们能够确认当从配置中完全删除 IPC (RPMessage)(未初始化 RPMessage 对象、未调用 RPMessage API)时、RESET 隔离是否正常工作。
    此外、我们必须 从 example.syscfg 中注释掉 IPC(如果不执行此步骤,行为是相同的)。  

    在这种情况下、MCU 域按预期保持不受影响。

    然而、在我们的用例中 、IPC 通信是一项强制性要求、没有 IPC 通信、我们就无法运行系统。 因此、遗憾的是、移除 IPC 对我们来说并不可行。

    您能否建议是否有办法在仍保持 IPC (RPMessage) 启用的同时实现适当的复位隔离?

    此致、
    Mihailo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 有关专家因** TI 印度**假期而离职。
    请预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihalio:

    为此、 pscMCU2MainDisable 必须设置为 0。 如果需要任何额外的帮助、您可以参阅 reset_isolation_ipc 示例、该示例适用于 am64x: https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/blob/next/examples/drivers/safety/reset_isolation_ipc/reset_isolation_ipc_mcu_domain.c 

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,见塔卡,

    我们决定继续使用 Sciclient 方法、而不是重置隔离。

    我们已经分享了我们当前使用的代码以及在调用 Sciclient API 时观察到的日志。

    您能否帮助我们推进这一实施、并帮助我们确定任何潜在问题或需要纠正的问题?

    此致、
    Mihailo


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 认识 Thakar、因为我们目前在 Sciclient 集成方面被阻止。 我们之前分享了代码和日志、有关可能出现问题的任何指导都会非常有帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihailo:

    我会在我的 EVM 上尝试一次、您只在 A53 上执行 falcon 引导时看到这个问题吗? 或者、即使在内核上执行正常的 Linux 引导、也会出现相同的问题?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,见塔卡,

    我们尚未尝试正常的 Linux 启动、因为我们的目标用例是 Falcon 引导、因此我们只关注该路径。

    您是在 EVM 上重现该问题、还是在方面取得了一些进展?

     

    此致、

    Mihailo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,见塔卡,

    只是跟进我之前的消息。

    您是否曾在 EVM 上查看过该器件、或者希望取得任何进展? 任何更新对我们协调后续步骤都很有帮助。

    期待您的反馈。

    此致、
    Mihailo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“690452“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1627544/am62p-can-not-reset-main-a53-cpu-from-r5-cpu-on-am62px---sdk-11-02-08-02

    ‑正在开发一个具有特定与安全 T Ü V S Ü D 相关用例的工程。
    我们的目标是隔离复位功能、使 R5 安全应用程序只能在需要时复位 A53 域。

    用例:
    R5 运行安全(监控)应用。
    它负责监督在 A53 上运行的 Linux 系统。
    如果 Linux 无响应或崩溃、R5 应仅针对 A53 域触发复位、而不会复位自身或 MCU 域。


    我们基于重置隔离 MCU 示例测试了重置 A53 的方法、但没有成功 ( https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/11_02_00_23/exports/docs/api_guide_am62px/EXAMPLES_DRIVERS_RESET_ISOLATION.html )。
     我们使用 SOC_generateSwWarmResetMainDomainFromMcuDomain() API 来调用复位。


    当 MCU 任务调用复位时、
      R5F 和 A53 都会复位、而不仅仅是 A53。
      2. MCU 卡住
    这就打破了我们的隔离要求。


    我们是否可以使用 SOC_generateSwarmResetMainDomainFromMcuDomain() API 从 MCU/WKU CPU 中只重置 A53?

    [/报价]

    您好 Branko、

    为什么选择性 A53 内核重置不起作用?

    处理 A53 崩溃的常见首次尝试是仅重置 A53 处理器内核、同时保持其他所有内容运行。

    然而、这种方法有一些根本问题、使其不可靠。

    仅重置 A53 内核时、会发生以下问题:

    A53 内核本身会复位、但周围的基础设施不会复位。

    DMA 控制器仍包含崩溃前的旧通道配置和描述符。

    UART、SPI、I2C 和其他外设控制器保持其先前的状态。

    互连结构仍有来自崩溃应用程序的待处理事务。 A53 L2 高速缓存仍保存着可能一致、也可能不一致的旧数据。

    当您在选择性复位后尝试重新初始化外设时、您会遇到不可预测的行为。 如果您尝试分配新的 DMA 通道、硬件仍可能引用旧的描述符或配置。 器件驱动程序可能无法初始化、因为它们需要干净的复位状态、但会发现过时的寄存器值。 系统变得不一致、某些 IP 处于初始化状态、而其他 IP 处于未知状态。

    基本问题是外设复位必须完成。 仅靠处理器内核复位是不够的、因为处理器通过共享的互连和控制寄存器与周围硬件进行交互。

    AM62P 复位架构设计:

    AM62P SoC 具有特定的架构设计原则:在启用复位隔离的情况下执行主域复位时、SoC 仅支持 MCU 域复位。

    主域包含 A53 处理器、DM R5F(设备管理 R5F)和所有关联的外设、如 DMA、UART、以太网、USB 和互连结构。 所有这些元件都以电气方式连接在一起。 它们共享电源域、时钟域、MMR 寄存器和复位树。

    MCU 域由其自身的电源和复位树进行隔离。 它包含 MCU R5F 内核(安全内核)和 MCU 本地外设、如 MCU GPIO、MCU UART 和 MCU 计时器。

    SoC 架构确保当主域复位时、它作为一个单元完全复位。 主域中的所有 IP 同时返回复位状态。

    这可防止出现困扰选择性核心重置的不一致状态。

    同时、复位隔离功能可确保 MCU 域在主域复位期间保持不变。 在 MCU R5F 上运行的安全关键型应用可以不间断地继续运行。

    推荐解决方案:具有 MCU 隔离的主域复位:

    主域包括 A53 处理器、器件管理 R5F、DMA 控制器和所有主要外设。 可以将主域重置为一个完整单元。 复位后、此域中的所有 IP 都会恢复其复位状态并清除配置。

    MCU 域包括 MCU R5F 安全内核和 MCU 本地外设。 MCU 域受到复位隔离的保护。 当 MAIN 域复位时、MCU 域完全不受影响并继续正常运行。

    正常运行期间:

    A53 处理器执行应用程序代码。 所有主域 IP 都处于活动状态并针对 A53 应用程序进行了配置。 MCU R5F 内核运行一个运行状况监测器、定期检查 A53 处理器的状态。

    MCU R5F 接收来自 A53 的周期性心跳信号。 如果 A53 应用程序正常运行、则心跳信号会定期出现。 如果 A53 应用程序崩溃或挂起、心跳信号会停止。

    发生 A53 崩溃时:

    MCU R5F 上的运行状况监视器检测到 A53 检测信号已停止。 MCU R5F 通过复位整个 MAIN 域来启动恢复序列。

    主域复位后、SoC 将启动新的引导序列 (RBL→SBL/SPL→Application)。

    然后、主域启动并再次运行。 所有主域 IP 都恢复到其复位值、主应用程序全新初始化并启动主内核。 这是正确的方法。

    此致、

    Anil.