This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:任何寄存器均可用于检查 USB VBUS 是否打开

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640131/am2434-any-register-can-be-used-to-check-if-usb-vbus-is-on

器件型号: AM2434

你(们)好  

由 USB2.0 接口供电的客户设计 AM243。 现在、他们正在检查是否有任何寄存器可用作 VBUS 开启并为电路板供电的软件的信号。

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    您能详细说明一下吗? 它是仅由 VBUS 供电的电路板、还是双电源直流或 VBUS 电源? 这是一个 USB 设备/外设板、对吗?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    这是使用 AM243 且仅由 USB 供电的客户伺服板。

    客户已经使用此寄存器完成了一些测试。 他们发现该寄存器的行为与 USB 插件输入/输出一致。  

    因此、他们会检查这是否是正确的寄存器以及是否正确使用。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    我们正在进行这方面的工作。 他们创建了一个并行的内部线程。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    我们得到了 USB 专家的回复:

    vbus_valid 位是控制器可以看到的 vbusValid 状态。 内部 USB 文档中未提及此类限制/保留来读取 OTGSTS 寄存器。

    我们已经在另一个线程中张贴了山姆。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stan。

    关闭这个。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.