This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:J784S4XEVM 触摸屏选择问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640916/tda4vh-q1-question-on-touch-screen-selection-for-j784s4xevm

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

您能否告知支持或建议将哪些触摸屏制造商/模型与 Jacinto TDA4/TDA4VH (J784S4) 配合使用?

我们的理解是、该板主要支持 DPI (RGB) 显示屏、而使用 DPI‑至‑μ H HDMI 转换器未得到官方支持、可能会导致稳定性问题。
您能否确认在选择显示器时是否需要本机 DPI 接口、以及是否应避免通过转换器使用 HDMI 面板?

‑、是否有任何已知的 0 Ω 良好显示面板或参考设计 已通过 Jacinto TDA4/TDA4VH (J784S4) 验证?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineet:

    我们尚未在 RTOS SDK 中真正验证触摸屏。

    此致、

    Brijesh