This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:TI OMAP-L137 C674x DSP 堆栈信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642149/omap-l137-ti-omap-137-c674x-dsp-stack-information

部件号: OMAP-L137

您好:

我们知道 TI 不再支持针对该平台的 TI RTOS、因此我们正在调查移植 FreeRTOS 的工作、或者 TI 是否在 OMAP137 上有针对 DSP 的 TI 端口示例。 除了 DSP CPU 和指令指南或我们可用于移植 FreeRTOS 的 TI RTOS 源代码之外、您是否还有任何其他应用或设计说明或手册、例如用于低级移植 FreeRTOS 的堆栈和寄存器的详细信息? 在我们使用的 BIOS 4_42_00_07 版本中、我们没有找到 TI RTOS 源代码的目录、只拥有标头、而不是源代码。  谢谢你。