This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 软件自动更新

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642287/ccstudio-ccs-software-automatic-updates

部件号: CCSTUDIO

为什么 CCS 官方网站已更新至版本 20.5、但我的 CCS 20.4.1 始终显示为最新版本并且不会自动更新至最新版本? 如果要使用版本 20.5、我是否必须手动卸载 20.4.1 并下载 20.5? Thinkingμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果要使用版本 20.5、我是否必须卸载 20.4.1 并手动下载 20.5? [/报价]

    是的、情况就是这样。 我们暂时禁用了 CCS IDE 的增量更新、这是因为其更新机制存在一些问题。

    很抱歉给您带来不便。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、CCS 的自动更新功能何时可用? 我已经下载了 C2000 Ware、似乎需要再次下载它才能使用新版本的 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、CCS 的自动更新功能何时可用?

    在 21.1.0 之前可能不会启用该功能。

    我已经下载了 C2000 Ware、似乎需要再次下载它才能使用新版本的 CCS。

    否、新版本的 CCS 也可以使用它。 只需确保发现它:

    https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。