This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM335x 迁移路径

Guru**** 2926340 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642649/am3358-am335x-migration-path

部件号: AM3358

客户询问了以下问题。 他们有一款使用 AM3358 的现有产品、但希望迁移内核以实现现代化和安全目的。

用于当前读卡器的内置函数是:

2017.05、发布 2017年5月31日

 

我们使用的内核版本是:

Linux 版本 4.9.212

 

我们希望升级内核版本、因此我们正在寻找最佳方法来使用当前 SoC 的 BuildRoot TI Sitara AM3358BZCZ:

  • 我们可以安全迁移到的最新内核是什么 — 保持驱动程序支持和内核/用户空间界面不变并重复使用我们当前的设备树?
  • 您能引导我找到 URL 链接或一个可用于测试潜在 BuildRoot 和 Linux 内核选项的文档吗?
  • 您的任何伙伴是否面临/解决了我们所面临的同一问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    什么是我们可以安全迁移到的最新内核 — 保持驱动程序支持和内核/用户空间界面不变并重复使用我们当前的器件树?

    AM335x 的最新 Processor SDK Linux 版本为 11.02.05.02 版、该版本使用内核 v6.12.49。 因此、客户可以安全地迁移到内核 v6.12.49。

    您能引导我找到 URL 链接或我可以用来测试潜在 BuildRoot 和 Linux 内核选项的文档吗?

    Processor SDK Linux 软件包不提供 AM335x 的 BuildRoot 支持、但我看到 BuildRoot 支持 BeagleBone(采用 AM335x)。 因此、我认为客户可以参考 BuildRoot 文档。

    https://github.com/buildroot/buildroot/blob/master/configs/beaglebone_defconfig

    您的任何合作伙伴是否面临/解决了我们所面临的相同问题?

    我没有收到任何有关 AM335x 的 BuildRoot 支持的报告。