This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM57-Q1 会在 105°C 内关断

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639535/am5718-am57-q1-shut-down-in-105c

器件型号: AM5718

尊敬的专家:

客户正在使用 AM5718AABCXQ1、它可以达到 125°C、但当温度为 105°C 时、SOC 将关断、您能否帮助检查此问题? 以下是错误日志:

热导热区域 0:达到临界温度 (105°C)、关闭

Therma-1thermal_zone0:达到临界温度 (105°C)、关闭 

 

BR、

Biao

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“529940“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639535/am5718-am57-q1-shut-down-in-105c

    客户正在使用 AM5718AABCXQ1、它可以达到 125°C、但当温度为 105°C 时、SOC 将关断、您能否帮助检查此问题? 以下是错误日志:

    [/报价]

    您能否检查各种 IP 的 TSHUT 寄存器的值。
    如果 阈值 设置为 105 度、则需要设置为 125 - 2 度(传感器精度)以保护 SoC。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    您能否帮助提供修补程序来解决此问题? 哪个代码正在设置该值?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    CTRL_CORE_BandGap_TSHUT_CORE 寄存器说明了 TSHUT 值。

    在 AM572x TRM 中、我们可以得到:



    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    [quote userid=“529940“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639535/am5718-am57-q1-shut-down-in-105c/6322154

    您能否帮助提供修补程序来解决此问题? 哪个代码正在设置该值?

    [/报价]

    105°C 热限制是在器件树中定义的、通常在 am57xx-beagle-x15-common.dtsi 文件中。 您可以修改此值、重建设备树并测试行为。 另外、请参阅随附的.dtsi 文件屏幕截图。  
    作为初始步骤、建议尝试适度增加(例如 110 –115°C)并评估系统行为。 如果需要、可以进一步增加该限值(最高可增加到 123°C 附近)以进行测试。

    e2e.ti.com/.../Screenshot-from-2026_2D00_05_2D00_05-17_2D00_56_2D00_35.zip

    此致、

    Karthik