This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:ESM TPCC 事件

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625535/am263p4-q1-esm-tpcc-events

器件型号: AM263P4-Q1

嗨、您能否阐明 ESM 模块的两个 TPCC 奇偶校验事件的用法。

  • ESM_LVL_EVENT_63 tpcc_a_err_intagg
  • ESM_PLS_EVENT_4 TPCC_errint

以 ECC 奇偶校验示例代码为指导、我能够成功设置和注入 tpcc_a_err_intagg 故障。

我无法在 TRM 中找到有关 TCPC_errint 的任何详细信息。 我正在启用示例代码中所示的事件、但在启动过程中偶尔会报告错误。 您能阐明此事件是如何触发的以及它与 tpcc_a_err_intagg 事件有何不同吗?

谢谢

Carwyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carwyn:

    对延迟的回复表示歉意!

    我已经掌握了这个问题、并在内部进行了讨论。

    我将很快提供我的更新信息。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carwyn:

    对延迟的回复表示歉意!

    奇偶校验错误:仅引发 ESM_LVL_EVENT_63 tpcc_a_err_intagg 中断

    访问错误:触发 ESM_LVL_EVENT_63 tpcc_a_err_intagg 和 ESM_PLS_EVENT_4 TPCC_errint

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的回复、这解释了我们看到的内容。 由于错误报告、我们已禁用 ESM_PLS_EVENT_4、并开始看到 报告的 ESM_LVL_EVENT_63、因此建议我们看到访问错误。

    您能否提供有关触发访问错误的因素(TRM 中不清楚)的更多详细信息、以及在启用 ESM 模块之前是否需要执行任何初始化步骤来防止报告错误。

    谢谢、

    Carwyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carwyn:

    可以尝试一下吗?

    使用 ACNT=0x0、BCNT=0x0 和 CCNT=0x0 配置对应于 EVT 0 的 PARAM 0(可以根据需要配置其他参数字段)、以生成导致 TPCC 错误的空事件。

    在此之后、尝试触发应生成访问 错误的 DMA 传输。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    对延迟的回复表示歉意。

    我执行上述测试时、在初始化期间将 CNT 值设置为 0、这确实会触发故障。  

    这是导致访问错误的唯一原因吗? 如果是、那么 DMA 和 ESM 模块之间的初始化顺序可能是我们软件中问题的根本原因。 是否有应该遵循的推荐初始化例程?

    谢谢、

    Carwyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carwyn:

    对延迟的回复表示歉意:

    访问错误的其他原因:

    除零计数值外、TPCC 访问错误也可以通过以下方式触发:

    • SRC/DST 字段中的存储器地址无效
    • 保护违规 (访问受限的存储器区域)
    • 对齐错误 (传输大小的地址未对齐)
    • 通道/参数设置访问无效
    • 触发未初始化的 DMA 通道

    最佳实践:

    1. 在启动序列中、始终在 ESM 之前初始化 DMA
    2. 将所有参数集(甚至未使用的参数集)初始化为安全默认值
    3. 在启用 ESM 监控之前清除错误状态寄存器

    --
    此致、
    Jagadish。