This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:用于 XDS-110 的适配器板

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642134/xds110iso-evm-adapter-boards-for-xds-110

器件型号: XDS110ISO-EVM

尝试为 XDS-110 获取一些额外的适配器板。 上面有小的 10 针连接器、如下所示:

image.png

XDS-110 的说明为 CTI20 (IN)- ARM10 (OUT)、516440-0001R

我们的一些开发人员打破了他们的产品、并且他们迷路了。 TI 似乎无法以任何方式提供这些电路板。 我们在亚马逊上发现它、但缺货。 此外,从一家公司叫 AliExpress 似乎非常飞行的夜间。

有人知道这些东西的来源吗?

我知道我在这种情况下给出的 TI 器件型号完全没有意义、但无法找到有意义的器件型号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    当您购买 XDS 仿真器时、这些适配器通常会随附在包装箱中。

    似乎他们可能有不同的名字,但被找到个人销售:

    JTAG 引脚转换器 — BH-ADP-20e_cTI-10t_arm

    JTAG 引脚转换器 — BH-ADP-20e_cTI-10t_ARM — 适配器和引脚转换器

    BH-ADP-20e_cTI-10t_arm Blackhawk | Mouser

    BH-ADP-20E_CTI-10T_ARM Blackhawk DSP — 分销商和价格比较| Octopart 组件搜索

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的研究 Zackary。 是的、我们知道它们来自哪里。 我们公司可能有 10-20 台 XDS-110。 适配器板非常脆弱、很容易将表面贴装连接器从板上撕下。 不知道为什么连接器周围没有添加环氧树脂。 这就是我们现在对所有这些设备所做的事情。

    不管怎样,这是伟大的,但他们是165美元 每个! XDS-110 的价格仅比这多出 20 美元。  Slight smileμ s

    我可能是一些从 AliExpress 的,即使我不太信任他们,他们只是大约15美元。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    我完全同意,在那一点,也可以通过另一个 XDS-110 套件,并得到整个交易+各种适配器. 最好用环氧树脂将连接器基座放在一起、以便在持续连接/断开操作期间保持稳定性。 请让我们知道的结果的 AliExpress 选项,相当交易,如果他们做预期的工作.

    此致、

    Zackary Fleenor