This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642204/tms320f28388d-ethernet

器件型号: TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

大家好

是否有适用于 Usig T1 PHY 的应用(例如 DP83TC814R 到 TMS320F28388D DSP)或 Knolege

过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查一下、然后返回。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inon

    我选中了、没有显示此支持的 AppNote。 C2000 (f2838x) 器件中没有 phy 驱动程序。 以太网驱动程序提供 MDIO 读取和写入 API、可直接读取和写入 PHY 寄存器。 此驱动程序位于 C2000Ware SDK 中。 您可以直接遵循 PHY 数据表和读取/写入寄存器。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我要使用 SDK、因为它不起作用吗?

    我必须使用 MDIO 进行更改、PHY 寄存器的内容应符合要求

    之间的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inon:

    您可以参阅 C2000Ware SDK、其中包含使用 MDIO 进行 phy reg 修改的 API。 您可以参阅 PHY 数据表来了解要使用哪些值配置哪些寄存器、并相应地使用 SDK API。

    您可能具有不同 PHY 的 F2838x 评估套件、因此 SDK 示例可能无法直接与 DP83TC814R PHY 配合使用。

    此致、
    Shaunak