This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:如何从 Cortex-R5 中销毁/删除 RPMsg 通道

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640611/dra829v-how-to-destroy-remove-rpmsg-channel-from-cortex-r5

器件型号: DRA829V

我遇到了一个问题、每当我硬重置其中一个 R5 内核时、Linux 主机进入疯狂循环并打印以下错误消息:

[   93.966327] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg_create_channel failed
[   93.972453] virtio_rpmsg_bus virtio1: channel rpmsg_chrdev:ffffffff:e already exist
[   93.980103] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg_create_channel failed
[   93.986224] virtio_rpmsg_bus virtio1: channel rpmsg_chrdev:ffffffff:e already exist
[   93.993873] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg_create_channel failed
[   93.999996] virtio_rpmsg_bus virtio1: channel rpmsg_chrdev:ffffffff:e already exist

发生这种情况是因为 R5 应用程序会在启动时创建并广播通道。 是否有办法在硬复位 R5 内核之前指示主机 MPU 移除/损坏通道? 还是有任何权变措施来避免误差环路? 发生这种情况时、Linux 终端将无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    发生这种情况是因为 R5 应用程序在启动时创建并提示通道。

    您正在从 R5F 端创建和发布多少个信道? 是否重新启动相同的固件或不同的固件?

    是否有办法在硬复位 R5 内核之前指示主机 MPU 删除/销毁通道? 或任何避免错误循环的权变措施?

    不可以、 Linux 无法自行清理、因为设备最初是通过远程固件端的通知创建的。  

    应用程序必须先通知远程固件执行清理、然后才能从 Linux 端停止处理器。 有许多资源可能是由固件端获取的、Linux 对此一无所知。  

    发生这种情况时、Linux 终端将无法使用。

    不应该发生这种情况、它应该只是 Linux 内核端的错误跟踪。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的迅速回答。

    [报价 userid=“35368“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640611/dra829v-how-to-destroy-remove-rpmsg-channel-from-cortex-r5/6324605

    您正在从 R5F 端创建和发布多少个信道? 是否重新启动相同的固件或不同的固件?

    [/报价]

    仅一个通道 (rpmsg_crdev、ID 14)。 这是同一固件、是 R5F 内核上的硬复位。 可以通过本地命令或在置位时复位我们的应用程序。

    [报价 userid=“35368“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640611/dra829v-how-to-destroy-remove-rpmsg-channel-from-cortex-r5/6324605

    不可以、 Linux 无法自行清理、因为设备最初是通过远程固件端的通知创建的。  

    应用程序必须先通知远程固件执行清理、然后才能从 Linux 端停止处理器。 有许多资源可能是由固件端获取的、Linux 对此一无所知。  

    [/报价]

    对于此情景、您会有什么建议?

    [报价 userid=“35368“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640611/dra829v-how-to-destroy-remove-rpmsg-channel-from-cortex-r5/6324605

    不应该发生这种情况、它应该只是 Linux 内核端的错误跟踪。

    [/报价]

    我们的定制板和 J721E 开发板上也会出现相同的行为。 迹线的打印速度非常快 、以至于无法再在串行终端上键入。 对于如何修复此情景有什么想法?


    此致、

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    只有一个通道 (rpmsg_crdev、ID 14)。

    嗯、除非您的固件代码在循环中重复发布同一通道、否则这应该显示为单个故障轨迹、而不是重复的故障轨迹。

    这是同一个固件、是 R5F 内核上的硬复位。 我们的应用程序可以通过本地命令或在断言时重置。

    您将如何执行此操作? 您是否正在使用 remoteproc sysfs “stop“命令或其他方法?

    对于这种情况、您会有什么建议?

    Remoteproc 驱动程序最近得到了增强、以执行“正常“关机、在此情况下、Remoteproc 驱动程序向固件发送一条消息、允许其自行清理。

    请参阅 正常关断 和 AM62Px MCU+ SDK:从 Linux 部分正常关断远程内核中介绍的功能(在不同的 SoC 文档上,不过概念是相同的)。

    我们的定制板和 J721E 开发板上也会出现相同的行为。 迹线的打印速度非常快 、以至于无法再在串行终端上键入。 是否有任何关于如何解决此场景的想法?

    您使用什么固件进行测试?  您使用的是哪个 SDK?

    请注意、正常关机需要在固件端执行适当的处理操作。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    嗯、这应该显示为单个故障跟踪、而不是重复故障、除非您的固件代码在循环中重复发布相同通道。

    这很奇怪、因为固件仅运行通知一次、不涉及循环。

    [报价 userid=“35368“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640611/dra829v-how-to-destroy-remove-rpmsg-channel-from-cortex-r5/6325458

    您将如何执行此操作? 您是否正在使用 remoteproc sysfs “stop“命令或其他方法?

    [/报价]

    我正在使用此 API 请求远程重置: Sciclient_pmSetModuleRst_flags()。

    [报价 userid=“35368“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640611/dra829v-how-to-destroy-remove-rpmsg-channel-from-cortex-r5/6325458

    Remoteproc 驱动程序最近得到了增强、以执行“正常“关机、在此情况下、Remoteproc 驱动程序向固件发送一条消息、允许其自行清理。

    请参阅 正常关断 和 AM62Px MCU+ SDK:从 Linux 部分正常关断远程内核中介绍的功能(在不同的 SoC 文档上,不过概念是相同的)。

    [/报价]

    正常关机已实现。 如果我在远程处理器上回显“stop“、则固件已正确关闭。 仅当使用上述 API 请求复位时、才会出现问题。

    关于您的 问题、我正在运行我们自己的应用、它不是直接基于 SDK 示例(例如 RPMsg 除外)。 我使用的 PDK 版本为 11.01.00.17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    这很奇怪、因为固件仅运行通知一次、不涉及循环。

    嗯,我想知道 virtio-vring 状态机是否处于不正确的状态,这最终试图反复处理相同的消息。

    我正在使用此 API 请求远程重置: Sciclient_pmSetModuleRst_flags()。

    您从哪个或哪个内核请求此复位? 如何重新启动核心?

    正常关机已实现。 如果我在远程处理器上回显“stop“、则固件已正确关闭。

    那么、在这种模式下您不会遇到任何问题、对吧?

    只有在使用上述 API 请求重置时才会出现问题。

    好的、我想先了解您的远程复位序列、然后再对此进行进一步评论。

    关于您的 问题、我正在运行我们自己的应用程序、它不是直接基于 SDK 示例(例如 RPMsg 除外)。 我使用的 PDK 版本为 11.01.00.17。

    感谢您的确认。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以通过调试来注意到,正是 RPMessage_announces() 才 会触发该问题。

    关于复位、我的应用程序在 MCU2_0 上运行、我们通过 Sciclient 请求远程复位。 准确的片段:

    /* Request remote reset to MCU1_0 */
    Sciclient_pmSetModuleRst_flags(TISCI_DEV_R5FSS0_CORE0, 1, 0, SCICLIENT_SERVICE_WAIT_FOREVER);
    Sciclient_pmSetModuleRst_flags(TISCI_DEV_R5FSS0_CORE0, 0, 0, SCICLIENT_SERVICE_WAIT_FOREVER);

    此致、

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    我可以通过调试来注意到、正是 RPMessage_announce_() 触发了这个问题。

    rpmessage_announce() 是固件端的 API、它向 Linux 通告 rpmsg 端点、因此触发条件是可以预期的。

    关于重置、我的应用程序在 MCU2_0 上运行、我们通过 Sciclient 请求远程重置。

    我假设您将在 MCU2_0 上再次重新引导它。

    Linux Remoteproc 和 rpmsg 驱动程序无法处理执行已引导内核重置的不同内核。 Linux Remoteproc 驱动程序只能在其控制的处理器(之前未引导或由另一个处理器引导)上执行启动和停止。

    如果处理器的引导时间早于 Linux、则驱动程序会将自身配置为“仅 IPC“模式、Linux 甚至不允许您停止此类过程。

    我认为这一问题的主要原因是 vring 控制结构不匹配。 Linux 负责设置和初始化 vring 结构并启动缓冲区。 远程固件在开始通信之前依赖于这个逻辑。 MCU2_0 复位会异步复位一个内核、而无需复位 virtio-vring 状态机。 因此、您正在从不匹配的 Linux 状态机引导内核。

    TI 将无法支持这种混合引导场景。 如果您要重新启动并重新加载由 Linux 启动的远程处理器、建议使用 Linux 的“stop“方式。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“35368“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640611/dra829v-how-to-destroy-remove-rpmsg-channel-from-cortex-r5/6328693

    我假设您将在 MCU2_0 上再次重新引导它。

    [/报价]

    是、MCU2_0 重新启动。

    我理解 过程、但在某些情况下、我们的应用需要 异步复位。 例如、当我们必须在代码中断言时。  将来的看门狗复位怎么样、不会导致相同的问题?

    我在这里看到了两件事、我需要 TI 提供一些支持:

    • 在重置之前、我们的应用程序可能会尝试正常地重置/撤消/停止当前虚拟化。 显然、除了正常关机之外、没有其他 API。 是这样吗?
    • 当 R5 应用程序尝试再次创建相同的通道时、Linux 内核不应以这种方式中断。 我认为这是一个问题、那么如何避免这种情况呢?  

    一个解决方案可能是在重置之间保留一个持久的内存、告诉我们的应用程序 vring 已启动、因此我们不会尝试重新创建。 这是否可以通过 R5 来完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    我理解 过程、但在某些情况下、我们的应用程序需要 异步重置。

     TDA4 SoC 不支持硬件异步复位(您无法在内核执行时将其置为有效)。  否则、复位序列永远不会完成、并且无法重新启动内核。 内核必须处于静态状态才能正常关断。  

    将来看门狗重置会怎样、这不会导致同样的问题?

    看门狗复位不是自动的、因此看门狗设计需要 将错误通知控制器处理器、而控制器处理器需要采取措施。

    在重置之前、我们的应用程序可能会尝试缓慢地重置/撤消/停止当前虚拟化。 显然、除了正常关机之外、没有其他 API。 正确吗?

    是的、正确。 涉及 Linux 时的 vring 状态机由 Linux 控制、因此 Linux 必须是执行操作的人、而不是您的应用程序。 R5 固件只需要清理所获取的资源并清理其发布的通道。

    当 R5 应用程序尝试再次创建相同的通道时、Linux 内核不应以这种方式中断。 我认为这是一个问题、那么如何避免这种情况呢?  [/报价]

    Linux 内核 在重复创建通道时不会正常中断、并且行为符合设计要求。  您可以 通过公布两次相同的信道来从正常运行的固件中验证这一点。 就会出现单个故障迹线。

    此处的场景完全不同。 您已停止固件并在 Linux 状态机之外重新引导该固件。 这种情况就像反向平稳关断。 原因是 Linux 和远程固件的 vring 状态非常不同。

    一个解决方案可能是在重置之间有一个持久内存、告诉我们的应用程序 vring 已经启动、因此我们不会尝试重新创建。 这是可以通过 R5 来完成的吗?

    这是一个人为的问题、因为您尝试在 Linux 之外将内核自复位。 这始终需要在 Linux 中完成、因为 Linux 驱动程序是已引导内核的内核、因此负责关闭。 固件无法在无法感知 Linux 的情况下控制 Linux 的驱动程序状态机。

    此设计是允许的、可在所有内核上的软件中实现非常复杂的状态机。  

    对于 Linux 引导内核时的情况、我建议遵循正常关机方法。

    此致

    Suman

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈。 我将看到如何解决该问题并使用 remoteproc 从 Linux 重置内核。