This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:引导和运行 OTP Keywriter

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642120/am6442-booting-and-running-otp-keywriter

器件型号: AM6442

您好、

我成功构建了 tiboot3.bin OTP Keywriter 二进制文件。  我想知道在 AM64X EVM 上运行它的最简单方法是什么?
“AM64X_AM243X OTP Keywriter 用户指南“介绍了支持 UART、OSPI、USB-DFU 和 JTAG 引导模式。 是否也支持 SD 卡引导模式?

目前、我正在从 SD 卡引导 tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img 和 FIT 映像。 我还可以使用 u-boot CLI 从 SD 卡中读取这些二进制文件并将其刷写到 OSPI 闪存、然后从 OSPI 闪存引导。 是否可以使用 tiboot3.bin OTP Keywriter 进行相同操作? 在 u-boot CLI 中、从 SD 卡读取 tiboot3.bin OTP Keywriter 并将其刷写到 OSPI 闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否也支持 SD 卡引导模式?

    是的。 可以通过任何 ROM 支持的引导介质来引导 Keywriter 二进制。

    我是否可以使用 tiboot3.bin OTP Keywriter 进行同样的操作? 在 u-boot CLI 中、从 SD 卡读取 tiboot3.bin OTP Keywriter 并将其刷写到 OSPI 闪存中。

    这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    非常感谢您提供的信息。