This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 的仿真接头

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642144/tms320c6678-emulation-header-for-c6678

部件号: TMS320C6678

您好、

我正在  根据 SPRU655I 技术参考手册为包含单个 TMS320C6678 DSP 的电路板设计仿真接头。

我将使用 MIPI 60 引脚 接头将 XDS560v2 Pro 跟踪 探针直接连接到电路板。 DSP 有 19 个 EMU 引脚、从 EMU00 到 EMU18。

SPRU655I 的表 12(第 15 页)建议  将 TRC_CLK[0]连接到 EMU02、而将 TRC_DATA[0][0]连接到 EMU03。
TRC_DATA[0][1]连接到 EMU00。
TRC_DATA[0][2]连接到 EMU01。
从此以后 、似乎有悖于常理、使我怀疑 我是否必须完全遵循这一参考。

如果您能帮助我回答以下问题、我将不胜感激。

  1. EMU02 引脚是否是 C6678 DSP 的实际跟踪时钟引脚?
  2. 通常、表 12 对于上述设置是否完全有效?

此致
Omid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omid、

    根据 仿真和跟踪接头技术参考手册、 跟踪时钟连接到 TRC_CLK[0]、跟踪控制连接到 TRC_DATA[0][0]、跟踪数据连接到 TRC_DATA[0][n]的 TRC_DATA[0][1]。  

    如需‑EMU‑到‑MIPI 60 引脚接头映射、请 参阅表 12。

    下图显示了非缓冲 JTAG 和 EMU 信号的目标连接。

    此致、

    Betsy Varughese.