This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:串行器/解串器支持问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640572/tda4vh-q1-serdes-support-question

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

TDA4VH-Q1 数据表提到了对 8 端口 SERDES 的支持。 这 8 个 SERDES 是否独立? 客户是否可以在外部安装 8 个以太网 PHY?
此外、这些以太网接口是否与 Cortex A72 接口对应? 它是否还可以配置为 MCU Cortex R5F 接口? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    我很抱歉耽误了回复,不知怎么,我没有收到通知或错过它。  

    对于 TDA4VH、有 4 个 SERDES 实例 SERDES0、1、2 和 4。 SERDES0 不支持以太网。  

    是的、您可以有 8 个外部以太网 PHY、并将相应的端口路由至 SERDES 通道来支持这些 PHY。  

    请注意、10G 仅在 CPSW 端口 1 和 2 上的通道 2/3 上受支持。 所有这些都支持 1G/2.5G。 对于 QSGMII、您可以路由到一个通道、并在内部为其分配接下来的 3 个其他端口。

    串行器/解串器位于 MAIN 域中、可通过 A72 或 R5 内核访问。