This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:由 SDK 10 和 11 的处理器路径驱动的 PCIe 时钟

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640809/tda4aen-q1-pcie-clock-driven-by-processor-path-for-sdk-10-and-11

器件型号: TDA4AEN-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

您好、

可以修改该线程以提供 SDK 10 和 11 的补丁吗?

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1004565/faq-tda4vm-tda4vm-dra829v-routing-pcie-reference-clock-externally

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我看到线程是为 TDA4AEN 创建的、引用的常见问题解答是针对 TDA4VM 创建的、并提到了 10 和 11 个 SDK 版本。 我能否详细说明计划使用哪种硬件和 SDK 版本的组合?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK v11、TDA4AEN

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    默认情况下、TDA4AEN Linux SDK 应该使用内部基准时钟。 TI J722S/TDA4AEN EVM 上没有设计的外部时钟。

    因此无需额外的补丁即可启用内部基准时钟。

    此致。

    Takuma