This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:MT53E1G32D2FW-046 - RevB 起作用、但 RevA 无作用

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4AEN-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633317/tda4aen-q1-mt53e1g32d2fw-046---revb-works-but-reva-does-not

器件型号: TDA4AEN-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我们有一个基于 TDA4AEN-Q1 的设计。  我们使用 4GB Micron LPDDR4。  我们一直在使用 MT53E1G32D2FW-046WT:B (Die RevB)、但最近制作了一些使用 MT53E1G32D2FW-046 WT:A (Die RevA) 的电路板、它们无法启动。  将几个替换为 RevB 并由它们启动、这样我们就知道电路板很好。

我的问题是这两个版本之间可能有什么不同、以及如何进行调试?  AI 提出了以下与一些想法的比较。  它们看起来是有效的吗?

MT53E1G32D2_RevA_vs_RevB.pdf 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    敬请期待回复会有延迟。 因为团队目前不工作。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定这两个版本具有相同的底层架构。  

    修订版 A 似乎是单列、但修订版 B 似乎是双列。

    如果器件没有相同的列数、并且未更新软件以适应硬件更改、TDA4 DDRSS 将尝试在初始化期间配置第二列、因此会在器件初始化期间以单列挂起。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。  当前为 TDA4 SoC 生成 LPDDR4 配置参数的方法是什么?  我有(旧的)Excel 电子表格、但是否收集到该电子表格已转到 SysConfig?。  我运行的是 1.27.0+4565 版本、但看不到任何 LPDDR4 控制器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    可从以下位置访问该工具: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=TDA4x_DRA8x_AM67x-AM69x_DDR_Config&device=J722S_TDA4VEN_TDA4AEN_AM67 

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 RevA 和 RevB 有很大的不同(正如你所指出的)。  我们需要更新 LPDDR4 配置