This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:来自 CLA 的表达式's POV

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639455/ccstudio-expressions-from-cla-s-pov

部件号: CCSTUDIO
主题: TMS320F28388S 中讨论的其他器件

您好、

               我正在调试一些在连接到 CPU1 的 CLA 中运行的 CLA 代码。  当我在“Expressions“(表达式)窗口中查看两条消息 RAM 和 CPU1 的 POV 时、就可以看到这两个存储器中的预期结果。  我在“Memory Browser“中也看到了相同的内容。  但当我切换到 CLA1 POV 时、两个存储器在表达式中读作全 0、以及我在 Memory Browser 中期望的内容。

               我是否应该在 CLA 的 POV 中的表达式中看到非零值?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:  

    您使用的 CCS 具体版本是哪个器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我们使用 CCS 12.8.1 和 TMS320F28388S。

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试使用 CCS 12.8、并让您随时了解我的进度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“366241“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639455/ccstudio-expressions-from-cla-s-pov ]但是当我切换到 CLA1 POV 时、两个存储器的读数都是表达式中的全 0、以及我在 Memory Browser 中的期望值。

    我假设对于 CLA、您正在“Memory Browser“中查看“System Memory“以查看正确的值、您希望设置表达式的格式、使用系统存储器视图来查看表达式的值。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、正确。  我已经将该存储器定义为一个结构。  用这种格式查找内容比统计单词要容易得多。

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和这里的一位工程师一起讨论了这个问题、试图在“Expressions“视图中为系统存储器指定它似乎不受支持、就像“Program“和“Data“一样。 他们会进一步挖掘、但看起来这是一个已知的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们会挖掘更多的东西、但看起来这是一个已知的限制。

    它们经过了仔细研究、遗憾的是、无法从“Expressions“视图中指定使用“System Memory“视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢您的关注。  是在雷达上实现的吗?

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有针对 12.x 的计划 如果要完成任何工作、我们将为 CCS Theia 提供支持。 它在队列中、但我无法提供确定的时间表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢您的检查。

    教育