This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P || PINMUX ||接口限制

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641876/am62p-q1-am62p-pinmux-limitation-on-interfaces

器件型号: AM62P-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

在基于 AM62P54-Q1 的应用中、我们希望使用主域中的所有 MCSPI 接口 (0、1、2)、所有 MMC 接口 (0、1、2) 和 OSPI。  您能否告诉我由于引脚多路复用而无法使用哪些所有接口(忽略 I2C、UART、SPI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa

    请使用 dev.ti.com 上的 SysConfig 工具。 这是探索配置选项的最佳方法。

    您可以使用此 链接 直接打开 AM62P32 的工具(G 功能)、或使用此 链接 选择其他 器件。  

    您将需要一个账户才能访问该工具

    ——保罗