This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:支持 AM62A7 上的 16MP 摄像头传感器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641638/am62a7-support-for-16mp-camera-sensor-on-am62a7

器件型号: AM62A7

尊敬的专家:

 

我正在 针对基于视觉的工程评估 AM62A 处理器、并希望确认其传感器兼容性。

AM62A ISP 和 MIPI CSI-2 接口是否支持 1600 万像素 (16MP) 摄像头传感器? 具体而言、我要查找有关以下方面的信息:

  1. 集成 ISP 支持的最大分辨率。

  2. 与 16MP 传感器连接时、CSI-2 通道上的任何吞吐量限制。

  3. Linux SDK 中高分辨率传感器的建议配置或现有驱动程序。

感谢您的帮助。

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    CSI IP 本身的理论最大值约为 10Gbps 它不会强制对决议本身施加限制。 总数据速率应在限制范围内。 因此、假设 RAW8 数据类型、30FPS 和 CSI 协议其余部分的 25%开销、就相当于:16 * 30 * 1.25 * 8Mbps、大约为 4.7Gbps。

    如果您不使用串行器/解串器、这应该是可行的。 检查系统的 DDR 带宽也可能是值得的。 这也可能会导致帧速率下降。

    目前、Linux SDK 中尚未针对此类高分辨率传感器实现现有的驱动程序。

    此致、
    Jay