This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:编译 OTP Keywriter 时出现问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641901/am6442-problems-with-building-the-otp-keywriter

器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我遵循 2024年08月16日 上导出的“AM64X_AM243X OTP Keywriter 用户指南“中的说明。 我下载并安装了 Keywriter 安装程序 10.00.08 版以及所有其他必要的软件包 — MCU+ SDK、sysconfig、ARM CLANG。

我正在尝试按照 Keywriter 用户指南中的说明编译 OTP Keywriter。  第一个问题是未定义 OS_NORTOS、OS_FreeRTOS 或 OS_SAFERTOS 中的一个、因此构建失败。 我定义了 OS_NORTOS、编译继续、但失败并显示错误:没有生成目标'rivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib'的规则、sbl_keywriter.debug.out'需要

另请参阅随附的图像。SNAG-02529.png

您能否澄清一下情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否澄清情况?

    Keywriter 仅应与特定 MCU+ SDK 版本搭配使用、如 Keywriter 用户指南中所述。  Keywriter v10.00.08 仅需要与 MCU+ SDK v10.00.00.20 搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    感谢您的澄清。 我将安装 MCU+ SDK v10.00.00.20 并在出现任何进一步问题时返回。

    此致、

    Sani