This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM-SK:TDA4VM 评估模块的 SDK11 edgeai 映像时的电路板启动问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639314/tda4vm-tda4vm-sk-board-bringup-issue-with-sdk11-edgeai-image-for-tda4vm-evaluation-module

器件型号: TDA4VM

您好、

谢谢!

我已经使用 TDA4VM 评估模块的 SDK 版本 11 构建了 tisdk-edgeai-image。 映像构建成功、我还使用 bmap 工具在 SD 卡中刷写了相同内容。 但 SD 卡未启动、内核启动开始、但仅在那里挂起。  我将附加启动日志以供参考。  

在同一 SD 卡中、如果我刷写从 TI 官方页面下载的 edgeai 映像、它将正常启动而没有任何问题。

有一点指出,我建立的映像默认情况下有 uEnv.txt 空,所以我尝试按照官方工作 eageai 映像环境文件中给出的添加配置,但仍然是相同的问题。

能否请您就这个问题提供一些参考、因为它阻止了我。 期待您的答复。

此致、

Vipul Kumar          bootup_logs.txt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipul:

    4.927986]未找到声卡。
    [ 4.933649] mmc1:使用 ADMA 64 位的 4fb0000.mmc [4fb0000.MMC]上的 SDHCI 控制器
    [ 4.941233]正在等待根设备 PARTUID=076c4a2a-02...
    [ 4.980947] tps6594 0-004C:LDO1 的 IRQ 陷阱过压错误
    [ 5.010409] sdhci-am654 4fb0000.mmc:找不到、调谐失败
    [5.017099] mmc1:调优执行失败:–1
    [5.021447] mmc1:ddr50 调优失败
    [5.025103] mmc1:地址为 d555 的全新超高速 DDR50 SDXC 卡
    [ 5.032020] mmcblk1:mmc1:d555 SK64G 59.6 GiB

    MMCSD 未出现。 您可以尝试使用不同的 SD 卡吗?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    感谢您的答复!

    我可以尝试这种方法、但在同一个 64GB SD 卡中、我刷写了从 TI 官方页面下载的 SDK11 edgeai 映像、它可以顺利启动而没有任何问题。 一个图像出现的方式和其他可能是一个问题。

    我注意到、在我的最终构建映像中、uEnv.txt 文件默认为空。 这里可能有问题的任何相关问题?

    对此还有其他建议吗?  

    此致、

    Vipul Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vipul、

    感谢您提供更多详细信息。 我相信您正在使用 create-sd-card.sh 脚本来将引导二进制文件和文件系统内容传输到 SD 卡。  

    从上面给出的详细信息中、我假设预编译的引导二进制文件工作正常、但如果您要编译并使用二进制文件进行引导、则表示您观察到了故障?

    我建议使用  

    sudo make linux_install  

    以上命令会将您构建的映像直接复制到 SD 卡中。

    您也可以将默认的 uEnv.txt 文件复制到 SD 卡引导分区。

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    很抱歉耽误你的时间!

    我没有使用 create-sd-card.sh、实际上我在我的构建中找不到该文件、甚至我也找不到 linux_install。 我使用 bmaptool 一次性刷写 SD 卡中的整个映像。 请在下面找到 bmaptool 日志:

    汽车@automotive-OptiPlex-5080:~/Automotive/ti/TDA4VM_SDK11_image/TDA4VM_SDK11_edgeai_image/build/deploy-ti/images/j721e-evm sudo bmaptool copy tisdk-edgeai-image-j721e-evm.rootfs.wic.xz /dev/sdb
    [sudo]汽车密码:
    bmaptool:info:已发现的 bmap 文件“tisdk-edgeai-image-j721e-evm.rootfs.wic.bmap“
    bmaptool:INFO:区块映射格式版本 2.0
    bmaptool:信息:3461982 块大小 4096 (13.2 GiB)、映射的 1957452 块 (7.5 GiB 或 56.5%)
    bmaptool:信息:使用 bmap 文件“tisdk-edgeai-image-j721e-evm.rootfs.wic.xz“复制映像“tisdk-edgeai-image-j721e-evm.rootfs.wic.bmap“来阻止器件“/dev/sdb “
    bmaptool:信息:100%已复制
    bmaptool:信息:同步'/dev/sdb
    bmaptool:信息:复制时间:6M 18.9 秒、复制速度 20.2 MiB/s
    automotive@automotive-OptiPlex-5080:~/Automotive/ti/TDA4VM_SDK11_image/TDA4VM_SDK11_edgeai_image/build/deploy-ti/images/j721e-evm

    还有一点我不确定这里是否合理,我的空间用完了,所以我在我的 local.conf 中包括了“inherit +=“rm_work“以删除工作目录,这有助于我在更小的磁盘空间内构建 edgeai 映像。

    您正在寻找更多的意见

    此致、

    Vipul Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 ** Keerthy**目前正在休假、将在** 2026年05月02日**上提供。
    您的问题将在他们返回后得到解决。 感谢您的耐心和理解。
    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipul:

    [报价 userid=“541110“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639314/tda4vm-tda4vm-sk-board-bringup-issue-with-sdk11-edgeai-image-for-tda4vm-evaluation-module

    我已经使用 TDA4VM 评估模块的 SDK 版本 11 构建了 tisdk-edgeai-image。 映像构建成功、我还使用 bmap 工具在 SD 卡中刷写了相同内容。 但 SD 卡未启动、内核启动开始、但仅在那里挂起。  我将附加启动日志以供参考。  

    在同一 SD 卡中、如果我刷写从 TI 官方页面下载的 edgeai 映像、它将正常启动而没有任何问题。

    [/报价]

    我强烈建议使用 TI 官方页面本身的边缘 AI 图像、因为在使用 SDK11 构建 tisdk-edgeai-image 时可能会缺少一些封装、这就是 TI 在 TI 官方页面上发布了单独的边缘 AI 图像的原因。

    此致

    Gokul Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul Praveen:

    感谢您的答复!

    我的要求是在映像投入生产之前构建用于开发和优化映像。 因此、无论我如何构建映像、TI 官方映像可能都无法用于我。 您可以提出任何其他建议、在源代码端试用。

    此致、

    Vipul Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipul:

    然后、请先从 TI 官方图像开始。 您可以稍后对其进行优化。  

    此致、

    Brijesh