This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4AEN-Q1:如何从 openvx 应用的单个实例上启用 2 个不同的 csitx 节点

Guru**** 2932600 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641818/faq-tda4aen-q1-how-to-enable-2-different-csitx-nodes-on-single-instance-from-openvx-application

器件型号: TDA4AEN-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

Csitx 使用 2 个不同节点的原因是在同一 Csitx 实例上传输具有不同格式/分辨率的帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过在 CSITx 驱动程序内添加虚拟上下文来实现在同一实例上创建多个节点、而 CSITx 驱动程序未在 J722S 的默认 SDK 中实现。

    在 MCU_PLUS_SDK 目录中应用以下补丁来启用此支持。

    e2e.ti.com/.../csitx_5F00_virtual_5F00_context.patch

    cd $(psdkra)/$(mcu_plus_sdk)/
    
    patch -p1 -i csitx_virtual_context.patch;
    
    # rebuild the sdk 

    应用修补程序后、 可以在 openvx 应用程序中创建多个具有不同格式/分辨率的 csitx 节点(最多 4 个)。

    该补丁在 j722s SDK 版本 11_01_00_04 上进行测试。

    如果补丁不适用、请将文件夹$(psdkra)/$(MCU_PLUS_SDK)/source/drivers/csitx 替换为从下面附加的文件中提取的文件夹。

    e2e.ti.com/.../3527.csitx.zip

    [注意:在 j722s csitx 上、默认情况下禁用检查 SysConfig psc 配置以启用 cinitx]

    此致、
    Gokul