Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4AEN-Q1
主题中讨论的其他器件: SYSCONFIG、 UNIFLASH
J722S TRM 错误地指出 GPIO1_52 至 GPIO1_71 不支持中断功能。
实际上、这些引脚虽然具有中断功能、但由于其 OLDI 差分对的性质、需要特殊处理。
当前的 MCU+ SDK SysConfig 工具验证阻止用户配置这些引脚以用于 GPIO 中断。
如何为 GPIO 中断启用这些引脚?