This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS62LEVM:CCS 调试失败、出错

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS62LEVM, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641317/tmds62levm-ccs-debug-fail-with-error

器件型号: TMDS62LEVM
主题中讨论的其他器件: AM62L

您好、

我从 AM62Lx 的 FreeRTOS SDK 中、在 CCS 为 20.5.0.28 的 TMDS62LEVM 上构建 gpio_led_blink 示例、使其 11.00.05。

EVM 已通电、并且从 SD 卡引导 Linux 正常。

然后、我构建无错误的闪烁示例、并使用以下命令开始调试:Run -> Debug Project。  这始终会产生以下错误。

“CortexA53_0:使用 0x820018d8 处的“Finish Auto Run“操作设置断点时遇到问题:(错误–2042 -(0:28:6)) 无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包 20.5.0.3902)  
CortexA53_0:Breakpoint Manager:使用 AET 断点重试“

在尝试调试之前、我检查目标配置、am62l.ccxml 高级设置、测试连接并获得“scan-test has succeed“。

请告知我可以采取哪些进一步措施来解决此问题。

 

谢谢