This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:在 AM67A 上支持 16MP 摄像头传感器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641640/am67a-support-for-16mp-camera-sensor-on-am67a

器件型号: AM67A

尊敬的 TI 团队:

我正在 针对基于视觉的工程评估 AM67A 处理器、并希望确认其传感器兼容性。

AM67A ISP 和 MIPI CSI-2 接口是否支持 1600 万像素 (16MP) 摄像头传感器? 具体而言、我要查找有关以下方面的信息:

  1. 集成 ISP 支持的最大分辨率。

  2. 与 16MP 传感器连接时、CSI-2 通道上的任何吞吐量限制。

  3. Linux SDK 中高分辨率传感器的建议配置或现有驱动程序。

感谢您的帮助。

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Cheng1

    AM67A ISP 和 MIPI CSI-2 接口是否支持 1600 万像素 (16MP) 摄像头传感器? 具体而言、我正在查找有关以下方面的信息:

    是的。

    集成 ISP 支持的最大分辨率。

    没有最大分辨率。 ISP 只能处理每秒的最大像素速率。 对于 AM67A、大约为 480MP/s

    与 16MP 传感器连接时 CSI-2 通道上的任何吞吐量限制。

    CSI-RX 模块在 2.5Gbps 速率下支持多达 4 条通道。

    用于 Linux SDK 中高分辨率传感器的建议配置或现有驱动程序。

    我不知道推荐的 16MP 摄像头。 我会在 Linux 内核中查看是否有可用的 16MP 摄像头驱动程序。 如果它在 Linux 中工作、则应在写入所需的器件树叠加层后、在 Linux SDK 中工作。

    此致、
    Jared