This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:GUI Composer

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635465/ccstudio-gui-composer

部件号: CCSTUDIO

我一直在创建一个新项目。 输入工程名称后。 我卡在 Addin .out 文件和处理器中。 如果超过该步骤、则卡在添加 XDS 的下一步中。 云代理是那么慢还是有任何其他问题?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您使用的是基于屏幕截图的旧 GCv2。 我尝试创建 GCv2 项目、此步骤没有任何问题。

    也就是说、根据服务器的状态、GC 接口有时会很慢。 在星期五上试用时可能出现问题。 是否仍有问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

     感谢您的回答。 创建一个新工程。 但仍然面临以下一些连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来目标配置可能没有正确配置。 您使用什么器件? 您能否导出和共享您的项目(您可以附加到此主题)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

     我报告的上一个问题已解决。 当前我已导出为独立应用程序。 我已解压缩 zip 文件并将该文件夹复制到 c:\Users\guicomposer\runtime\gctruntime.v13 中。 我在 C:\Users\Lenin Prakash\guicomposer\runtime\gcruntime.v13\CCS 中找到一个应用程序文件“Launcher“ Prog_Discharger

    但是、单击启动器后、什么都不会发生。  

    如何运行独立应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了导出的 zip filedrive.google.com/.../13uqsCDyH4duu-mWxr_dFy_wjoAnMdy1l

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我附上了导出的 zip 文件

    谢谢。 您的应用程序对我来说似乎很好:

    您在哪个主机操作系统上运行?