This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7EXPA01EVM:将 Fusion 2 电路板与 TDA4VM EVM 和 SDK 11 配合使用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, J7EXPA01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1644317/j7expa01evm-using-fusion-2-board-with-tda4vm-evm-and-sdk-11

器件型号: J7EXPA01EVM
主题中讨论的其他器件: TDA4VM

团队、  

我正在寻找.dts、以将 Fusion 2 电路板 (J7EXPA01EVM) 与 TDA4VM EVM 和最新的 SDK 11 配合使用。  

我在这里只找到了“k3-j721e-evm-fusion.dtso“(适用于 Fusion 1):

https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti?h=ti-linux-6.12.y

 

只有 j722e 和 j742s2 有 fpdlink-iv-Fusion覆盖文件可用、这些文件似乎是 Fusion 2 板的文件:

 

j721e j721s2 的 Fusion 2 覆层在哪里

谢谢、
 Robert