This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 对双芯片存储器的 LPDDR4 支持

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643277/am625-am625-lpddr4-support-for-dual-die-memory

器件型号: AM625

Champ、  

 

市场上的内存供应紧张。  

客户最初使用 2GB 16 位单列单通道 LPDDR4 实现设计、如下面 DDR 布局应用手册中的图 3-1 所示

www.ti.com/.../sprad06

 

现在、客户想使用可在市场上找到的不同 LPDDR4、具有以下两种配置并且 AM625x 可支持用户案例?  

 

  1. 2GB 16 位、双列、单通道 LPDDR4、此配置将需要额外的 CS1 和 CK1 以及 ZQ1、因此如果 AM625x 可支持此配置、则需要更改 PCB。  
  2. 4GB 16 位、单列、双通道 LPDDR4、客户将仅连接到通道 1 并使通道 2 保持断开状态、这意味着将在通道 2 中使用 2GB 内存

www.ti.com/.../sprad06

AS4C1G16MD4VA-046BIN (LPDDR4X、16GB x16 2CS、4266Mbps Itemp)   
https://www.alliancememory.com/wp-content/uploads/AllianceMemory_8Gb_16Gb_x16_x32_LPDDR4X_RevA_Datasheet_Rev1.1_Mar-2026.pdf

AS4C512M32MD4VA-046BIN (LPDDR4X、16GB x32 2CS、4266Mbps Itemp)   

https://www.alliancememory.com/wp-content/uploads/AllianceMemory_8Gb_16Gb_x16_x32_LPDDR4X_RevA_Datasheet_Rev1.1_Mar-2026.pdf

 

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指向的这两个数据表都是 LPDDR4X 器件。  AM62x 仅支持 LPDDR4 或 DDR4、而不支持 LPDDR4X。  

    区分因素是 IO 电压:

    -LPDDR4X 具有 IO 电压 VDDQ = 0.6V

    -LPDDR4 的 IO 电压 VDDQ = 1.1V

    必须选择与 AM62x 兼容的 LPDDR4 或 DDR4

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、  

    感谢您的确认。 我没有注意到它们是 LPDDR4X。  

    从存储器架构来看、如果它们是 LPDDR4 存储器、是否支持相同的问题和应用?

    我也很好奇、因为这是客户要采取的实际情况并修改他们的设计、因为常规 LPDDR4 上没有支持 2GB 容量的电源。    

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是 LPDDR4、

    1.只有当通道的两个等级都采用相同的 LPDDR4 封装时、此配置才可行。  因此、将支持双芯片单通道封装 、但不支持双芯片双通道封装。  我在 Alliance 网站上查看、看不到 LPDDR4 采用双芯片单通道封装。

    2.这种支持的配置只连接一个双通道设备的单通道。  因此、一半的内存将被浪费、因为您将无法访问信道 B

    此致

    James